This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2227工作的时候烫手,但是电压输出正常,可以使用吗?

Other Parts Discussed in Thread: OPA2227

尊敬的工程师:

您好,能不能推荐一块,比OPA2227输出电流能力稍强的运放,正负15V供电,谢谢!

祝好心情!

  • 这是高精度、低噪声的运算放大器, 工作温度范围 -40~85℃, 在这个温度范围內, 性能是能够保证的。
    发热主要是负载造成的, 如果不想改变电路, 你可能更需要解决的散热问题。
  • 楼主用的什么封装的OPA2227?
    如果用的soic封装的,可以换PDIP封装的试试。
    不同封装热阻信息见手册第5、6页
    www.ti.com/.../opa2227.pdf
  • 对于这款高精度运放,允许工作范围-40~85C。实际上;如果不考虑指标,到150C都未必会坏。

    而指头;不瞒您讲,也就是极限65C能力;时间稍长就会烫出水泡。所以;在某些方面;比如“热”;IC可要“结实”多了。

    从生物学角度,手指感觉对温度感知并不准确。例如;在冰水中浸泡多时的手;放到25C室温水里;都会觉得很温暖;反之夏天都会觉得自来水是多么凉爽;虽然水温可不只25C。。。呵呵呵,这不;天气预报里,除了气温;还加入了“体感温度”!

    但是。。。蛋士。。。作为工程师,用烫手来做工程描述显得很不准确和专业,建议下次一定记得量下温度呕!

     

    返回原题,对于精密运放;按我自己经验,除非有特别说明或输出幅度要求,推荐+-9~12V范围供电。无论温度还是噪音等等,都变得非常理想。

  • 谢谢您的回复,非常感谢
  • 我用的是SOIC的封装形式