This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用运放LMP7709做跟随时输出振荡

Other Parts Discussed in Thread: LMP7709

求工程师指导!

我在用运放LMP7709小封装(TSSOP)做电压跟随器时,出现输出振荡的现象。运放供电3.3V,同向端给参考电源3V,反向端和输出端相连,测得输出端的电压波形如下:之前用过LMP7709的大封装(SOIC)的,发现没有这个问题,还请帮忙解答,谢谢。

  • 您好,

    如果两种LMP7709封装 输出端负载接的一样的话,应该与LMP7709 PCB设计有关,输入或输出管脚存在寄生电容,会引入不必要的零极点,使得稳定裕度降低,使电路发生震荡。
    如果负载不一样,发生震荡的电路后端是否存在容性负载?输入输出管脚PCB走线较长,会形成寄生电容。
  • 您好!
    是这样的,我现在输出端没有接任何负载,测得的波形就是上图,而且也换了芯片,还是同意的结果。因为我A版电路用的是大封装的,没有发现振荡问题,后来采购出错,买成了小封装的芯片,因此改了更新到B版,这一块电路只是换了芯片的封装,其他没有变。用大封装的芯片在目前的B版上面飞线测试过也没有振荡的问题。同时为了排除PCB layout的影响,我也单独只用这个小封装的芯片大了一个跟随电路,发现仍然是振荡的,排除了PCB板的问题,所以目前从我的试验来看就是这个小封装的芯片自身的问题,所以我也不知道该怎么改进,请帮忙解答,谢谢。
    或者您方便留一个联系方式吗?我电话跟您沟通。或者您加我的微信:15386206516,我把波形给您看。十分感谢!
  • 如果怀疑芯片自身的问题,那么是从TI授权代理商处购买的芯片吗,请先确保购货渠道为TI。
  • 您好!芯片是从贸泽网站上购买的。
  • 您好!我想在你们网站上申请几块样片,因为我们采购周期很长,但是我申请到这一步的时候,老是让我更正信息,重复了好几遍还是这样,请问是什么问题,谢谢。

  • 贸泽是TI授权代理商,产品应该是没问题的。

    您现在应该是已经有TI账户了,申请样品在产品主页面点击立即订购,在点击申请样片(有的型号没有样片,比如LMP7709MAX/NOPB)