This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA890噪音

Other Parts Discussed in Thread: OPA890

我们想用OPA890做一个截至频率3.5MHz的低通滤波(电路是TI design tool 算的),但是单做buffer的时候这个芯片的噪音就很大,我们测了好几个芯片都是这样,想问这个opamp到底应该怎么用?

图片是做buffer时:

  • 看看有没有地线和diany电源里是什么情况,会不会从这个方面引入的噪声呢
  • 您好,

    这几个芯片您是怎样测量的呢,PCB设计一样的话,PCB板有没有其他高频电路,如果走线太近也会耦合进来的;
    输入信号是怎样的,输入信号波形有没有用示波器查看呢;
    示波器测量时引入探头的信号线和地线长不长,如果长可能从连接线上引入了干扰;
    地线不干净和供电电源有干扰也会造成输出有噪声。
  • 你好,
    我们目前还在面包板上测试,虽然数据手册上说一定要用pcb,但是想先用转接板测一下。
    +-5V之间加了电容之后信号噪声少了很多
    但还是请问OPA890的输入一定要50欧的transmission line吗?而且数据手册的fig46里面输入端那个324欧是什么作用?
    谢谢
  • 50Ω是因为测试时加的信号源阻抗为50Ω,这个50Ω是为阻抗匹配用的。
    324Ω是为运放提供一个输入偏置电流抵消电阻,因为fig46电路反向输入电阻是375Ω,而同向输入电阻是50Ω//50Ω+324Ω,加324Ω是为了电阻相匹配。