各位大神 咨询一个TLV316 的低通仿真问题
如图 R2 与 C4 组成低通滤波器 F0=1M R6及R1组成放大倍数为10 仿真图如下 TLV3126-RC低通滤波.TSC
仿真结果如图截止频率 却在1K左右,跟 设计预想差很多。设计预想截止频率为1/(2*pi*R2*C4) 将近1M 这个为什么差距这么大?
如果修改放大倍数为2 即 将R6变为10K 仿真如下:
这个不明白为什么会发生这样的变化
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
首先我看了仿真电路,输入信号幅值±2V正弦波,TLV316单电源3.3V供电,不管放大10倍还是2倍,输出都已超出其最大幅值能力,输出信号失真。
TINA仿真电路的波特图,需要获取Aol和1/β幅度曲线,具体操作可以参考下面文档的6.4章节使用TINA-TI判断运放的稳定性:
也可以使用WEBENCH在线仿真:
https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type