This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PGA308功耗问题

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

各位专家好,最近我在使用PGA308做开发时,测量了放大器的工作电流,发现电流可达50mA,请问这是正常现象吗?谢谢。

  • 查看手册第二页,不确定你说的是哪个管脚流过的电流,另外不发热,工作正常应该就没问题。
  • 您好,

    您是测的PGA308供电管脚VS吗,如果这个支路仅给PGA308供电50mA,是比较高,PGA308内部输出级Output Amplifie短路电流是10mA,静态电流是1.6mA,其他电流都比较小了。PGA308芯片能正常工作吗
  • 您好,我按照EVM板上原理图进行设计,如下图所示。我在PGA308芯片的PIN4脚(Vs引脚)加5V电,并串入电流表,测试芯片的工作电流,发现为50mA左右,芯片能正常工作。查阅手册,并没有工作电流的参数,只有静态电流IQ的参数为1.3mA;我平时也会用其他的放大器做设计,其工作电流仅为几个mA,对于PGA308芯片高达50mA左右的工作电流感到奇怪,请专家给予指教:50mA是否属于正常现象?为何会有这么大的电流,是因为错误监管等功能 的原因吗?谢谢。

  • 您好,我是测试的PGA的供电管脚Vs(PIN4),芯片能正常工作,按照应用电路,我将Vs,Vref和Vclamp/Dout管脚与供电电源相连,内部功能仅使用了输出端上拉电流源,其他的功能都没有勾选,请专家指教,谢谢。

  • 您好,我找一下PGA308工作电流参数。您实测一下Vout电压和输出电流是多少
  • PGA308电源消耗基本上是静态电流加上输出端的任何负载电流。静态电流1.3mA左右,最大输出电流是±10mA。
    50mA电流是不太正常。若输出无负载,上述电路的预期电流消耗约为1.3mA。电路图没看出任何明显的问题。

    设备是否有可能暴露在静电放电或过电压条件下?问题是发生在一个PCB板上还是多个PCB板上?
    如果这个问题只发生在一个PCB板上,建议您换一块新的PCB板再测一下,电路板可能因过电压或ESD而损坏;如果这个问题发生在多个PCB板上,可以把PCB板布局分享出来吗
  • 您好,我最近对多个PCB板进行了测试,发现工作电流普遍在40-50mA左右,下面是设计的PCB板图:图中RB1,RB2,RB3,RB4对应于外接的4个应变片的8根引线,PCB上已将外接的4个应变片构成惠斯通电桥,测试得到的芯片的工作电流已经将惠斯通电桥的工作电流减掉了,将请您指教。

  • 1、您是否可以提供完整的系统电路图或示意图:
    -包括PGA308电源电路、传感器励磁电源和MCU或控制器电源连接以及所有接地连接。
    -包括惠斯通传感器连接和惠斯通励磁电压电源连接。
    -惠斯通传感器的励磁是由相同的5伏电源供电还是由单独的电源供电?惠斯通激励电压是否与GND电位相同?

    2)如果单独供电,PGA308电源是否在通电惠斯通励磁电压之前通电?请注意,在通电或断电期间,PGA308的VIN1、VIN2、1W输入引脚电压不得超过PGA308轨电源,否则PGA308将受损。请参考PGA308数据手册的第2页中的ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS表格。
  • 请问您的问题解决了没,如果还没有可以提供我上一个回复的信息吗
  • 遇到与本帖相同的问题,不接电桥传感器,电流大约39mA,请问是否有解决办法。