This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于方波、三角波等波形选取放大器的GBP跟SR选取问题

请问,方波、三角波、正弦波的压摆率计算公式是怎么样的,我只知道SR=2*pai*f*Vpk这个公式,请问都通用吗? 

比如,输入信号频率100Khz、幅值是0到5V的方波信号,我想先接电压跟随器+电平平移,使得信号变成双极性、输出幅值-2.5V至2.5V的方波信号,再接运放进行幅值大小进一步调整,请问该怎么选。有什么补偿网络可以调节波形失真情况吗?

另外,运放的增益带宽积跟压摆率一般余量选取几倍比较合适。谢谢!

  • 您好,SR的定义为SR=dV/dT,单位为V/us。从这个公式来看,三角波和正弦波都适用,但是对于方波来说,dT非常小,趋向于0, 因为SR接近于无穷大。

    运放的增益带宽积,对于小信号而言, GBW=Gain*f. 但是对于大信号而言,就要考虑SR的影响了。

    至于您提到的余量,因为理论上来说,满足这个公式计算出来的一定频率下的信号都不会失真,但是考虑到SR 会随着温度的变化而变化,或者说产品差异,因为通常给出的是25度下typical value, 我们在选型过程中,尽量选择有一定余量的参数, 保证信号的不失真。
  • 谢谢,如果我想放大方波信号幅值该怎么选取运放呢,看哪个参数指标,另外,您所指的大信号和小信号具体指什么呢,谢谢!
  • 首先,任何信号放大都有误差。

    比如方波的失真度,上升、下降沿从8nS至4uS都能满足100k方波的输出。

    所以;在定义参数时;首先应定义可接受的误差。

  • 谢谢您的答复,示波器正常视图比例情况下方波无明显失真,如果我的方波信号是100Khz,周期则是10us,所以我的理解大致估算上升时间在100ns以内比较合适。因此,这个指标应该对应数据手册中哪一项呢?

  • 压摆率这项。
    如果需要5V100nS,那么,压摆率至少要到50V/uS。