【分享】TI线上培训汇总

课程系列 课程名称 课程描述
工业课程应用锦集 让工业4.0成为现实 - TI 无线连接技术解析 什么是工业4.0,无线连接技术,应用、解决方案等。
提高产品的鲁棒性——TI隔离技术详探 TI隔离技术介绍,如何提高产品的鲁棒性。
TI传感器的工业应用 电感传感器、电容传感器、超声传感器介绍。
TI工业信号链方案攻略 高性能 SAR ADC、MUX、Delta-Sigma ADC介绍。
工业电机驱动器——德州仪器系统方案介绍 本课程介绍针对工业电机驱动器设计的相关资源。包括如何在TI官网上找到对应的设计资源和最新的参考设计。 课程内容包括: 1.1 电机驱动器系统结构介绍 1.2 电机驱动器隔离功率级模块参考设计介绍 1.3 电机驱动器安全功能模块参考设计介绍 1.4 电机驱动器电源模块参考设计 1.5 电机驱动器控制模块参考设计
电池管理 电池测试设备直流电源系统设计 该培训介绍了电池测试设备系统设计,解决了客户面临的主要挑战。
锂离子电池充电简介 本模块研究实现锂离子电池充电电路的方法,包括开关式充电器。我们还研究了电源路径管理解决方案。
直接电池充电器介绍 了解直接电池充电器的用途以及工作原理。
双电池充电器介绍 了解双蓄电池充电解决方案的要求,以及何时使用它们。
电池管理深度技术培训 智能家居应用充电器 - IP Camera, 介绍智能扬声器的电池充电器设计注意事项, 真空机器人的充电器设计考虑因素。
电智能音箱和无线耳机 TIDA-050007 超低功耗真无线耳机盒电源管理方案 视频介绍参考设计的设计目标,系统框图,以及测试结果。
用于智能扬声器的音频放大器 介绍D类功放在智能音箱领域的一些应用。
eCall和群集系统的音频设计 随着立法要求在更多地区得到通过,eCall市场正在快速增长。 集群中高保真音频的需求也在增加。 这两个系统对效率,音频质量,诊断和EMC都有类似的要求。 相同的音频设备可以在任一应用中使用,但在设计标准方面存在差异。 本课程将重点关注音频子系统,并将讨论每个系统的设计要求。
使用75 W TAS6424-Q1 D类音频放大器进行直流和交流负载诊断 音频系统中的负载诊断是检测扬声器和将放大器连接到扬声器的导线的正确连接。 本培训使用TAS6424-Q1 75-W 2.1-MHz数字输入4通道汽车D类音频放大器讨论直流和交流负载诊断。 在本次培训中,您将更好地了解交流和直流负载诊断的设计需求,如何测量负载诊断和电路。
TI 智能音箱方案全解:音箱设计都“听你的” 在本次课程中,TI 将为您带来关于音频、电源管理以及未来新设计趋势的整体方案,更有专家团队在线互动作答,不容错过。1、智能音箱市场趋势及设计挑战 2、TI 音频数模转换方案、TI 音频功放方案、TI 电源方案 3、人机交互体验和新设计——金属触控及 LED 驱动方案
高精度实验室 TI 高精度实验室系列课程 - 放大器 本课程基于TI精密实验室课程的背景,介绍了输入失调电压与输入偏置电流、输入输出限制、功率与温度、带宽、压摆率、共模抑制和电源抑制、噪声、低失真运算放大器的设计、运算放大器稳定性、ESD等问题。
TI 高精度实验室放大器系列 - 低失真运算放大器的设计 "失真 - 线性电路的最大敌人。 它来自哪里,如何减少? 本系列视频介绍放大器电路中失真的来源,包括放大器内部和外部元件。 还给出了使失真最小化的设计实践。"
TI 高精度实验室放大器系列 - 如何分析合成器相位噪声 虽然它看起来像运算放大器,但比较器的功能却完全不同。 你知道比较器应用的基础吗? 本系列视频介绍了模拟比较器的功能及其关键的直流和交流规范,如何应用滞后来防止比较器输入噪声,以及使用运算放大器作为比较器的优缺点。
TI 高精度实验室放大器系列 - 运算放大器:电气过应力 哎呀,这是什么味道:为什么“烟雾测试”失败? 本系列课程涵盖了电气应力过大的原因,并介绍了几种可用于改善和测试电路抗电气过应力稳健性的方法。 本系列中的所有示例均显示运算放大器电路,但所用方法也可应用于其他组件。
TI 高精度实验室放大器系列 - 共模抑制和电源抑制 "抑制可能是一件好事,特别是在共模或电源电压错误的情况下。 本系列视频介绍了如何改变运算放大器的共模电压或电源电压,从而在交流和直流两端引入误差,以及如何通过运放内置的共模抑制和电源抑制来缓解这些误差。"
汽车电子 ADAS 主流系统架构介绍与设计挑战 随着汽车技术的发展,ADAS 的应用日益广泛,同时也面临众多设计挑战。本次讲座将深入介绍TI FPD-Link 特点和优势,探讨其在 ADAS 环视系统中的应用,以及如何帮助客户应对设计挑战。
汽车照明应用中的高边线性LED驱动产品 本课程将介绍主要的汽车尾灯,其他室外照明和室内照明的各种常见应用,以及各种应用中主要的设计关注点和线性产品能够为设计带来的优势。最后我们将介绍TI高边线性产品TPS9263x-Q1,TPS92830-Q1TPS92610-Q1的主要功能和特性。
汽车车身控制模块 汽车车身控制模块(BCM)是一种电子控制单元,可监控不同的驾驶员开关并控制车内相应负载的电源。一辆汽车可以有一个 BCM 来监控所有驱动器开关并控制所有负载的电源,或者可以有多个BCM,每个 BCM 监控一个开关子集并控制相应负载的电源。
电动汽车模拟引擎声音系统设计 电动或混动汽车没有发动机,几乎没有声音(特别是低速行驶时),这给行人带来了潜在的危险。因此,对于电动或混动汽车,声学车辆警报系统(AVAS)被设计用于警告行人电动车辆的存在。在 AVAS 系统中,使用扬声器来产生引擎声音,并且使用音频放大器来驱动扬声器。通常音频放大器需要进行负载诊断,如开路负载和短路负载。
ADAS-车用全景解决方案 - TID3X 360°环视全景已经成为汽车的标配,逐步走进千家万户,极大地方便了我们低速行驶和泊车,避免了人身伤害和财产损失。德州仪器致力于推广并普及汽车安全驾驶辅助系统,推出了 TDA3X 处理器以及配套的全景解决方案,是目前成本最低、性价比最高的 3D 全景解决方案,并且在全景的基础上还可以集成更多的复杂 ADAS 算法。
工业机器人 开发新一代工业机器人 工业机器人是建造智能创新工厂的驱动力。这类机器人通过利用伺服驱动器控制模块系统和出色的隔离技术,可在严苛的工业环境中实现实时通信和高 EMC 抗扰性。
3D TOF机器人:障碍物检测,防撞和导航 自主导航和防撞是消费者和工业机器人安全和高效运行的关键功能。了解3D飞行时间传感器如何使两个不同的机器人”看到“他们的环境并在没有碰撞的情况下四处移动。 在视频的第一部分,配备相对简单的算法和来自3D飞行时间传感器的深度图像的真空机器人能够确定何时减速,何时停止,哪个方向转向,以及如何 在没有碰撞的情况下绕过障碍物。 视频的后半部分演示了一个家用机器人,它配备了相同的3D飞行时间传感器和更先进的算法。 这个机器人构建了一个环境地图,并使用地图来规划它的路径。
开发新一代服务机器人 现代服务机器人利用各项技术(如 TI 毫米波传感器),可在环境中成功导航并优化路径。小巧高效的电机驱动器可提高机器人的自主性。
开发新一代服务机器人 现代服务机器人利用各项技术(如 TI 毫米波传感器),可在环境中成功导航并优化路径。小巧高效的电机驱动器可提高机器人的自主性。
TI扫地机器人系统方案与设计 扫地机器人的典型应用以及TI的相应方案推荐

其它更多TI线上培训,请您浏览:https://edu.21ic.com/activity/video-task_202002

若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。

 

 

190 个回复

  • 看了别人的评论,我深感压力,我之前的那个评论的话,感觉距离大奖还有一定的距离。所以我又仔细的写了一篇评论。冲击一下大奖,认认真真参加这个活动。

    1)让工业4.0成为现实 - TI 无线连接技术解析,这三个视频我都看了。

    1、从分享汇总第一个视频开始看吧。Ti无线连接技术让工业4.0成为现实。Ti无线连接,我真的不了解是什么东西,所以我看了一下。工业4.0,嗯,我还没有理解这个概念。所以根据这个视频学习了一下工业4.0的概念和ti无线连接技术是什么东西。

    2、第1个视频我就遇到了问题。2451是什么芯片呀。然后我去查了一下资料。

    3、关于工业4.0这个我想法很多,就像智能家居一样,让工业实现智能化,自动化。视频里说让机器和机器对接,机器数据处理数据。人在这个里面处于一个什么样的位置呢?我想无论是什么样的机器产品,它都是要为人来服务的。让人更高效的生产,提高生产劳动力。以前的时候一个人一天可以生产一个手机。如果实现工业4.0的话,一个人一天生产一万个手机。这样就提高了生产效率,提高了生产力,然后经济才能发展。所以我觉得工业4.0本质上是为人服务,提高劳动生产力。然后再促进经济发展。产品流通加速了,经济才能有活力,每个人的劳动才能产生价值。产生的价值才能更换自己需要的商品。还有一点工业4.0最重要的是生产的成本。光工业4.0这一套的东西你投入进去就需要几年好几年的时间才能收回成本,这个也是需要考虑的。那从另一方面来说,他用的人少了也方便了管理,这样也可以促进企业发展。从而促进企业管理模式的创新。工业4.0这个肯定是方向,智能化物联网化,这个也是工厂发展的方向。这个视频主要是讲了,如何能让工业4.0成为现实。主要是在一些技术层面来讲解。比如说如何实现物联网用什么产品来连接什么样的东西,然后还有一些设想,根据这些设想呢,我们可以考虑更多,然后发散思维,其他地方的应用也有很多。

    4、工业4.0的通信方案的话。视频里列举了很多,现阶段我更倾向和看好WiFi和有线互联网连接,这两个互相结合这样就可以扩大范围,应用领域也非常广,因为工厂里面面积比较大不是简单的WiFi就能够全面覆盖的,所以加上有线连接的话,就可以很好的来控制。也可以避免WiFi之间的相互干扰,NFC和蓝牙等应用局限实在太大。蓝牙传输距离太有限了。NFC必须要实体,就是多一个实体卡片。感觉比较麻烦,成本的话。成本还好,主要就是太不方便了,跟工业4.0有点脱节。蓝牙和nfc适合于进场通信,像汽车钥匙啊,解锁类的门钥匙这类的比较方便一点。在工业上应用的话。用于需要加密,需要权限类的东西。需要权限类的产品或者机器。或者对机器进行权限分级,它用nfc或者蓝牙来做一个权限的认证。它更适合于移动类的产品,需要移动的产品。像汽车,高端自行车,摩托车类的交通工具。这类工具与手机之间有网络的信号连接。然后通过手机或者钥匙或者其他的智能钥匙来控制汽车和电动车。实现解锁,电量,流量,气温,温度和时间里程等信息的查询。还可以增加远程控制。像007里面的远程遥控汽车也不是不可能实现。实际上这个也是已经有了应用。像百度的无人车,京东的无人车,都在用。这样也能极大的方便人们的生活,也能实现工业4.0的要求。这是工业4.0在民用上的支持。

     

    2)锂离子电池充电简介 - 这里面就这一个视频,我看完了

    1、这个视频主要是介绍锂离子电池的。我们是做充电器的,有时候也会给电池厂家配套一些锂电池的充电器。所以对这个接触还是比较多一点。也拿来过一些厂家的电池,在我们这里进行充放电测试。所以对锂电池来说的话还是比较了解。根据这个视频,我主要谈谈我对锂电池的看法。希望对大家有一些帮助。

    2、你们这个活动非常不错,又能学习,还能拿奖。这个视频非常具有参考意义。锂电池有很多种。现在用的最多的一种是磷酸铁锂和三元锂两种电池。我是说在电动车上。这两种充电器的需求也是最多的。锂电池都是一节一节的。磷酸铁锂和三元锂一样的,都是把几个电池串在一起,然后组成需要的电压。然后看需要多大的容量,就并几种这种类似的电池。然后形成电池组。我们这边有很多这种厂家。都是购买电芯,然后把电芯组成电池组后串联或并联组成需要的电池。之后然后我们再根据他的这个所串的电池的数量来确定这个充电电压。浮充的电压,最大充电电压,转灯电流等等。

    3、这是关于这个视频的一些联想。

     

    3双电池充电器介绍 - 这里面也是一个视频,也看了

    1、初看视频的标题,还以为是手机里放两块电池用两个充电器分别充电呢。实际上里面解释的是说,嗯,在电池里有一块电池,不过有两路充电线路,就相当于里面有两个充电器的意思。

    2、我仔细想了想这种充电方式。这就是手机的快充模式。不过我以前没有细想过,也没有细细研究过它的充电机制和实现方法。现在想来他的实现方法无非就是一点。核心就是增加充电电流来实现充电的快充。不过在我们现在的实际应用中,这种方法需要比较大的物理条件。就是说你的线材一定要粗。这样就会占用非常大的空间。就算你的电流是5安。那也会占用非常大的空间。所以现在市场上主流的充电都是高压低流的方式。当然这个低流也不是简单的低流,是相对而言的低流。即使它是低电流,也有达到两安到三安的电流。这个电流相对于传统的充电电流来说也是非常大的,相当于传统的3~5倍了。实际上最困难的也就在于高压到低压的转换效率这方面了。就是如何从12伏转到3.7伏给锂电池充电。功能上实现并不困难,困难的在于原件的耐用性。这对元器件有非常大的要求。主要在于长时间高负荷运转的情况下,能实现多长时间的稳定运行。

    3、视频只是简单的介绍,没有太细致的技术实现方法的介绍。可能这些都需要不断的实验吧,只是一个大致的方向提供的。对我们来说,用什么样的电阻什么样的电路来实现这个功能,比较实用一点。有实物的PCB那就更好了。

     

    4电池管理深度技术培训 - 这里面是三个视频,我都看了一下。

    1、这个如果不是专业人士,还真看不太懂里面的东西。我就简单说一下我的理解吧。现在所有家电中只要是用到电的,基本上都会用到电源管理芯片。当然也有少部分用不到。这样说只是想说明电源管理芯片的广泛应用型。

    2、电源管理芯片在我们国家应用的范围非常广。毕竟消费量在那里摆着呢。消费量就是需求量啊,需求量大了市场也就大了,它也就有市场了,所以用量也就大了,企业积极性高了,生产量也就提高了。这三个视频分别举了三个例子。Ip摄像机就是网络摄像机。很显然它是需要用弱电的。弱电就需要用到电源管理电源的转换。也就需要用到电源管理芯片。视频里介绍了很多电源管理芯片。具体用哪一种,大家可以有空的时候学一下。各有优缺点吧。

    3、第2个视频介绍到了智能扬声器的充电管理器。就是充电管理芯片。第3个视频是真空机器人的芯片。我都稍微看了一下。它不是简单的电源转换。其实这两个设备都可以看作是一个充电器来给蓄电池充电。然后充满电之后用的时候,这个电池再放电。它里面都是带这种蓄电池功能的设备。

     

    5TIDA-050007 超低功耗真无线耳机盒电源管理方案 - 这个视频里面介绍的是一个参考设计方案。

    1、这个需要说明的就是里面有相关下载的内容。包含pdf文档说明书,还有一个pcb的文件。还有一个bom表。可以说非常齐全了。

    2、基本上如果想做的话,就是直接可以把里面的PCB下载下来做一个样板,然后把里面的BOM的材料备齐焊接好就可以做了。

    3、没想到这是18年12月份的视频。看来我还是学习晚了呀。我也是第1次注意到相关下载里面的技术文档。真的非常齐全,各种类型的文件都有。非常方便。

    4、下面是我画的无线耳机盒的思维导图。可以方便大家更好的理解。


    5、下面这张图是PCB的布线方式。

    6、这是依据课程里面的资料,以PCB板为基础模拟的3D图。这是背面和顶层。


  • 看完让工业4.0成为现实——TI无线连接技术解析全部课程,我学习到了下面的一些知识。
    首先这段视频是2016年在南京某个研讨会上的视频,虽然题目是工业4.0,但是实际上工业4.0是个很高大上的题目,主要介绍了TI的无线产品线的特点和一些用途。但是现在是2020年了,一些芯片已然更新换代了,所以下面的笔记可能和视频上有点出入。
    首先是工业4.0,其实就是用一个物联网把工业各个部分连接起来,更好的实现配合。视频中说的主要是蓝牙、wifi和Sub-1G,但是到了现在,我觉得未来主要是5G和NB-IOT了,当然蓝牙和wifi现在还是主流。视频中说工业4.0有15个环节,有10个环节是与IoT相关的,TI作为全球最大的电子厂商,都是有这样的产品线可以产业的。这个其实了解就好,和我们学习TI的无线产品也没多大的关系。
    然后介绍了TI的产品跨越了14个无线连接标准,至于是哪14个,也没有具体说明,但大概我们常用的就是下面的几种。
    这些无线协议大部分都不是独立存在的,有的大部分都是混合存在,即一款芯片支持几种无线标准。TI的无线产品,除了NFC、RFID 和 RF4CE外,都整合到SimpleLink MCU 平台上了,即可以只需投资购买一次 SimpleLink 软件开发套件,即可在您的整个产品系列中进行使用。注意,这里SimpleLink MCU不仅支持TI的无线连接,有线产品也是支持的,最近这几年主推的就是msp432了,但是2016年的时候,还没有主推这个,视频中也没有讲到。
    SimpleLink MCU系列主要分为下面三种系列,无cpu的射频传输(Smart RF Transceivers)、有着很小CPU的无线芯片( Wireless Network Processors (WNPs) )和集成多核的Soc( Wireless Microcontrollers ),另外还有 WiLink™ Solutions系列,这个就更复杂了,不属于现在TI主推的SimpleLink系列。
    至于每种无线标准哪款芯片的出货量大,哪种芯片应用的最好,由于视频中是2016年的数据了,这里有没有参考性,只能是需要的人自己找代理进行咨询了。
    更多关于TI无线产品的资料,这里去TI的官网进行搜索查找就好了。

    苦行僧。

  • TAS6424-Q1 支持高分辨率 96-kHz 数字输入,可以在汽车信息娱乐应用中打造低失真度高保真音频,其功耗降低达 60%,大大减少了风扇或大型散热器的使用,设计用于汽车音响主机和外部放大器模块。给力的产品。

  • TI扫地机器人系统方案与设计这个不错,建议大家多多看一看相关的教程。分别包括了系统典型框图简介 、TI电池管理方案在扫地机器人上的应用、 TI电机驱动方案在扫地机器人上的应用 、TI的TOF技术在扫地机器人上的应用,视频也很详实。

  • 紧急救援服务,简称Ecall。 这算是车联网运营服务中最基础的一项了,此系统可以减少每年数百人的伤亡,未来的市场应该是比较广阔的,eCall市场正在快速增长。ti的课程讨论每个系统的设计要求,参考设计适用于配备eCall系统的车辆

  • “TI 高精度实验室放大器系列 - 低失真运算放大器的设计”,采用超低失真运放LM4562。LM4562工作电压范围宽,精度高,用LM4562作前置放大器,音质很不错。单电源运算放大器THS4304,它是专为高速度、低失真及低噪声应用而精心设计的。这个视频中还给出了使失真最小化的设计实践。

  • 产品的鲁棒性指的是强壮性,一般用来衡量系统的抗干扰能力,产品性能参数可以满足电路信号特点,所涉及的电路性能在允许的范围内变化。,但是,往往我们不能保证上工作都做的很到位。教程涵盖了从不同组的设计问题,早在这些应用程序的设计阶段,应考虑鲁棒性。

  • 现在5G时代都到了,智能化越来越普及,音响当然也不例外,智能音箱竞争格局逐渐明朗,智能音箱是在传统音箱基础上增加智能化的功能。智能音箱一般采用WiFi的连接方式,也支持蓝牙连接。 

  • 看了《电智能音箱和无线耳机》系列的视频,讲的确实不错,工作原理,原理图,测试波形等等介绍的都很清楚。并且在视频中,介绍了一音频控制类的一些产品,像TASK5805 TASK5825等,包括使用场景,注意的一些电路设计知识点,这对我们以后的产品选型还是很有帮助的。我收获最多的还是《TI 智能音箱方案全解:音箱设计都“听你的”》系列的视频,主要讲解智能音箱整体设计的技巧和方案,从各个方面,包括,整体架构、电源设计方案、metal touch的一些应用方案等等,干货十足。我从视频讲解中能指导TI的音箱设计上的一些优势和特点,一些芯片产品最大化的使用方式,总之收获良多,谢谢
  • 通过学习TI的工业课程应用锦集,首先熟悉了TI公司在工业领域的产品应用线以及相关的技术分享,比如TI的无线技术是未来工业4.0领域智能设备互连的重要技术支撑,其高效、稳定和安全为设备间的数据传输提供了保证;TI的隔离技术在工业产品中的应用使得产品及其相关设备 的鲁棒性更强,抗干扰能力更高,不易受外界环境制约,提高了产品的应用范围;TI的工业传感器和信号链产品丰富,可以用于各种场景和工业设备中,提供稳定,高性能的产品支持;TI的工业电机驱动器提供了相关的参考设计,用户可以在此基础进行相关的二次开发和修改,快速用于自身产品的应用。