This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于运放中压摆率与建立时间的联系

假定,运放的建立时间为输入5V阶跃信号,Av=-1,建立时间为2us。 那如果我输入5V方波信号,AV=-1,我想要在输出0.1us内方波达到稳定值,能够实现吗,因为建立时间为2us,压摆率再高是不是都没有意义了?那我是不是就不可能在1us内稳定?

所以,我的理解是应该先找5V阶跃输入建立时间小于0.1US,并且压摆率大于5/0.1=50V/us的运放,请问这样思路正确吗?

谢谢您!

  • 一、运放数据手册中建立时间一般会标明0.1%,VIN=5V,Av=-1,时间为几个ns或者us。建立时间,我理解是输出电压稳定在误差0.1%的时间。请问AV=-1是指输入5V,输出-5V并稳定的建立时间吗?

    二、比如我的需求是输入5V,100khz的方波,输出5V,算得信号周期是10us,我想在0.1us内方波输出稳定,这样我是不是应该优先考虑2个因素:1.压摆率5V/(0.1us)=50,另一个因素是建立时间,要小于0.1us,这样对吗?

    谢谢!祝好!

  • 放大器的建立时间是当运输入为阶跃信号时,运放的输出响应进入并保持在规定误差带所需的时间。你的理解得基本正确

  • 感谢您回复,我知道是阶跃信号,我想问帖子中的两个问题,第一个是AV=-1是输入5V输出反相至-5V吗?第二个是方波信号放大是不是需要考虑帖子中的两个因素。谢谢您
  • 1. 您理解的是对的,建立时间指的就是运放的输出响应从进入到输出稳定在误差0.1%所需的时间。
    AV=-1, 是指的增益是-1,输入5V, 输出-5V ,和输入是反相的。

    2. 建立时间包含了两部分,第一部分就是由压摆率决定的,第二部分就是指的输出接近目标值了。
    所以0.1us是包含压摆率的时间的,需要运放的压摆率要大于50V/uS才可以。
  • 谢谢您所说的才可以是否有误?帖子所举得例子中您指只需要关注压摆率大于50V/us就可以吗,会不会存在建立时间大于0.1us的情况。我想咨询的是不是应该找压摆率跟建立时间同时满足的运放?
  • 放大器的建立时间是当运输入为阶跃信号时,运放的输出响应进入并保持在规定误差带所需的时间。这个误差常见的值为0.1%, 0.05%,0.01%。
    你的理解是对的
  • 您好,可能您误解了,并不是说只需考虑压摆率,事实上,高速运放的压摆率很高,所以第一部分的时间很短, 建立时间主要取决于第二部分的时间, 这个时间是和运放的零极点有关的,也就是闭环增益。

    这是一篇关于如何测量运放建立时间的应用手册,可以看下:

    www.ti.com/.../zhct156.pdf

  • 抱歉,没有理解您的意思。我想问,如果运放的建立时间为输入5V阶跃信号,Av=-1,建立时间为2us。 那如果我输入5V方波信号,AV=-1,我想要在输出0.1us内方波达到稳定值,能够实现吗,因为建立时间为2us,压摆率再高是不是都没有意义了?是不是就不可能在0.1us内稳定,没必要再考虑压摆率?

  • 您好,首先datasheet中给出的运放的建立时间是有一定的测试条件的,比如输入5V, AV=-1, 容性负载Cl=100pF这些条件决定。

    如果说建立时间为2us的话,那么同样测试条件下0.1us的建立时间是达不到的。

    下面这个图很好了说明了建立时间的含义, 第一部分就是SR决定的,第二部分就是闭环增益决定的,一般在datasheet中都能看到 settling time VS close loop gain的曲线: