This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

集成到PCI中的电压放大模块的放大芯片型号选择

Other Parts Discussed in Thread: LF356, OPA197, OPA140, OPA189, THS3491

请问各位想设计一个集成到PCI中的电压放大卡,该使用什么型号的芯片呢?原本使用的是LF356,但是这款芯片的GBW只有5M有一点不够用,想问问各位有没有该使用什么型号进行替换比较适合?GBW比5M大就行,双电源供电±12V,Sr比12V/μs大就行,我不知道怎么样才能选择到最适合自己的运放。

  • 您好,根据您的选型条件,很多适合这几个要求的,比如OPA189,OPA197,OPA140等。 可以看下筛选结果:
    www.ti.com/.../products.html
  • 您好我一直有个问题没有搞懂,我在Datasheet里面能看到的都是性能指标以及对应参数,再一个就是TI公司对于运放的的分类都是通用放大器、精密放大器、高速运放、仪用放大器等等。可是平时我总是看到另一个分类就是电压放大器、电流放大器、功率放大器、电荷放大器,这种分类我不知道怎么从Datasheet里面获取到信息,并得到该运放的种类,请问你知道这是怎么分的吗?另外对于制作电压放大模块,使用的运放是只能用电压放大器吗?困扰了我好久
  • 您好,运放的反馈类型分为电压反馈和电流反馈,我们的运放如果是电流反馈,在datasheet中都会有给出描述。比如THS3491.

    TI运放的分类就像您说的这几个大类,在这几个大类中又可以再进行筛选,比如高速运放中,有一个选项architecture中就有current FB, voltage FB,VGA等。

    您平时看到的电压,电流,电荷,功率放大,更多的是从应用角度来划分的。 那么在TI的运放分类中,就拿运算放大器这一大类中,我们可以通过这几个模块点击进去,然后根据实际应用逐一筛选条件,最后选择最适合自己的运放产品: