This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

寻找一个输入阻抗非常大的运放

尊敬的工程师:

您好,我用要测量一个5M电阻的分压,也就是说这个电压的输出阻抗是5M,因此我想先使用一个非常大的输入阻抗的运放先跟随一下,感觉运放的输入阻抗至少需要10000M以上比较好,就是10的10次方以上,请问有没有推荐的运放,另外我还有一个问题,如果我选用这种超高输入阻抗的的运放,有什么需要注意的?非常感谢!

祝您好心情!

  • 您好,通常CMOS,JFET以及Difet工艺的运放, 输入阻抗都很高。

    CMOS通常用于低电压应用当中,Difet工艺的运放主要输入偏置电流Iib非常小,工作电压范围也比较宽,主要用于高精度的医疗设备应用中。

    Jfet同样也有着比较低的输入偏置电流,但是这类运放的 偏置电流随着温度变化比较大,所以如果应用温度范围比较广的时候,要考虑这个要素。

    比如OPA3xx系列的CMOS工艺运放, 它的差模输入阻抗为10^13//2 ohm//pF,共模输入阻抗为10^13//4 ohm//pF

  • 非常感谢您的解答,还给我普及了不同工艺,非常感谢,祝您好心情!