最近用XTR300做电压和电流转换时遇到些问题,希望专家帮忙诊断下。手册推荐电路如下:
我的做法:
1. 四个地中,GND1-GND3为模拟地、GND4为数字地,两者通过电阻相连。
2. 采用Single-Ended Output,也即是RSET引脚只接了1k的下拉。
3. 保护电路部分Rc、C4、C5都不接。
4. 由于输出没用负电压和电流,V-直接接地处理。
5. 其他跟上面的电路都是一致的,其中OD脚有上拉,也即是上电就输出有效。
现在的状况是,上电后,空载的情况下EFcm和EFld一直报警,电压模式下无输出。接了负载也没用,把OD脚拉低也还是一样报警。