按手册中图48设计电路,hold control端一直接高电平,输入1.5us正脉冲,电容上有600mv的门槛电压,只有当脉冲峰值超过600mv时才能看到脉冲,电压输出端有1v的门槛电压。
当断开3脚100欧姆电阻时,测得3脚一直存在600mv电压,怀疑原始电路峰值保持输出的1v门槛电压是由于二极管断开电容放电至OTA基极600mv时不能继续放电导致。
板上有四路峰值保持,每一路的状态都不一样,有两路正常的,还有一路有200mv的门槛电压。换另一块相同的电路板,重新焊接,状态也不尽相同。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
按手册中图48设计电路,hold control端一直接高电平,输入1.5us正脉冲,电容上有600mv的门槛电压,只有当脉冲峰值超过600mv时才能看到脉冲,电压输出端有1v的门槛电压。
当断开3脚100欧姆电阻时,测得3脚一直存在600mv电压,怀疑原始电路峰值保持输出的1v门槛电压是由于二极管断开电容放电至OTA基极600mv时不能继续放电导致。
板上有四路峰值保持,每一路的状态都不一样,有两路正常的,还有一路有200mv的门槛电压。换另一块相同的电路板,重新焊接,状态也不尽相同。
Airwill 说:关于 600mV, 应该与 OTA 的导通电压有关.
只有当脉冲峰值超过600mv时才能看到脉冲应该与二极管的导通电压有关.
你是否考虑用偏置的办法来消除这些导通电压的影响?
感谢您的回复。
您说的600mv与OTA的导通电压有关,我不是十分了解,可以解释一下吗?谢谢
脉冲超过600mv才能看到脉冲,应该不是与二极管导通电压有关,因为我断开OTA基极电阻后,OTA基极一直存在600mv,因此我认为该峰值保持电路输出波形中的1v门槛电压是二极管断开后,电容放电至600mv就不能继续放电导致。
不知道您对这个600mv基极电压有什么看法,可以用偏置的办法消除吗?
经过不断的测试,目前基本可以确定问题出在芯片本身。下面来说说我的测试过程。
板上有四路opa615峰值保持电路,第一版的时候2 3 4路基本正常,1路有1v的门槛电压。因四路电路完全一致,考虑是芯片问题,遂换片子,结果仍有500mv左右的门槛电压。于是错误的排除了片子问题,将问题锁定在了PCB布板的问题上,于是改了两版PCB。
在第二版和第三版PCB回来后,各自只焊接第一路,一个500mv,一个600mv的门槛电压。于是排除了PCB布局问题。重新思考整个过程,最后万般无奈之下,将第一版电路中完好的第4路芯片焊下来,换到第二版的第一路上,其它外围器件完全不动。奇迹终于出现了,完全正常。至此,基本可以确定是片子的问题。接下来将第一版中剩余的2路3路片子焊下,换到第二版PCB中,输出波形与第一版完全一致。可以肯定输出波形门槛电压大小只与片子本身有关,与外围器件和PCB布局无关。之后又随机拿了一片新opa615,运气又来了,仍然是完美输出。
整个过程总结起来很简单,然而在锁定问题的过程中却经历了非常痛苦的分析和求索。因为问题所在的位置,与外围电路甚至外围器件可以说毫无关联。在断开了电路中所有与OTA相连的器件,单独测试OTA E B C三端时 正常芯片的B端是-1V,而有问题的片子B端电压从100mv到1V不等。由于有问题的片子SOTA部分完全正常,因此排除了芯片供电的影响(可以说此时片子的外围只有供电可以影响OTA部分了),面对这个现象,真的束手无策。幸好灵机一动将好的片子换到第1路来,总算找到了问题的真相。
至于为甚么同样的片子中OTA会有不同的表现,我已经在TI官网向技术支持发了邮件,期待官方的解释。补充一点,我的片子是从得捷中国网站购买,得捷物流信息显示是美国仓库发货,不是淘宝买的廉价芯片。
小弟才疏学浅,将经历发在此贴,期待高人指点。
这个有峰值保持的电路吗? 我自己做的板子, 只能在Chold管脚上添加动态的开关频率 , 保持功能 才正常, 如果是手动接一个SW,拉低, 则输出是一个1.8V的直流电平 ,
一直不知道问题在那儿
我最近也是在用OPA615做峰值保持电路,当第10脚SH_IN+输入信号为0V时, 2脚E极输出电压为1.8V, 单独测试OTA EBC的三端电压, B极的电压为1.6V, C为1.8V,
这样导致只有输入信号电压大于1.8V时, 才能看到相应输出保持信号!
请问除了换IC, 还有其它的改进方法吗? 或者TI有回复你什么消息吗?