This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

opa2369 做电压跟随器 自己震荡

Other Parts Discussed in Thread: OPA2369, TINA-TI, OPA2313

opa2369对2.5V和1.2V进行电压跟随,2.5V很稳定,但1.2V产生震荡。输入端接了小电阻隔离,但仍然震荡,只不过震荡比没接小电阻隔离小一点。怎么搞?难道这非单位增益稳定运放真不能用作电压跟随?

  • 做了两版电路了 对于布板导致的反向输入端电容也特别注意了 但仍然是震荡
  • 运放的反向输入端电容特别注意过 但仍然没多大改善
  • 亲,建议确认下,这颗料直接来源于TI一级代理商或网上商城。如果设计合理,这颗产品是完全可以接受你的用法。

    其次;运放输出和反向端覆铜过大;同样会导致自激。建议把相关PCB部分上传下,共同分析下原因。

  • 您好,运放的来源肯定没问题。但敷铜的话,toplayer和bottonlayer都是铜。这个影响很大?以前使用敷铜,也没见过这种现象。

    另外一个很重要的,为什么2.5V的基准没有震荡 , 只有1.2V基准电压跟随震荡。百思不得其解

  • Hi JIANG GUOYUAN,

    应该是电路稳定性出问题了。

    用TINA-TI仿真得到电路的相角裕度为-70°,处于不稳定状态,所以会震荡。

    这是由OPA2369带容性负载造成的。OPA2369的开环输出阻抗非常大且呈感性,外部带10nF负载也非常大,两者相互作用形成的双极点频率较低,在2kHz左右;添加的隔离电阻R16,R258阻值太小,阻尼过小,对系统矫正作用微弱。

    有两条建议:

    1. 增大隔离电阻至20k-50k左右,或者降低输出滤波电容;

    2. 换成输出阻抗较小且呈阻性的运放,一般Bipolar的运放输出阻抗呈阻性,CMOS的输出阻抗变化稍大。OPA2xx多为Bipolar运放。

  • Hi Willing,

    thank you for your reply.

    我接下来做了如下尝试,R258换成50K,仍然震荡,在这基础上,去掉C203的电容,仍然震荡。

    但接下来当我把R258提高到1M的时候,震荡消除,但此时波形不是特别完美,杂波比较大。但基本能用。

    我还有如下问题需要请教:

    1. 为什么2.5V的基准电压经过opa2369的电压跟随之后,不会发生震荡,但1.2V很明显;

    2. 附件中是Ti 另外一个关于电压跟随自激震荡的帖子。website: https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/t/48350 ,

    我将其中一个电路截图到下面,请能解释这个能消除自激的原理,

    thanks very much Happy new year

  • 对反馈电容敏感的运放最好把IC跟反馈环路下面的覆铜挖掉,输出电压离供电电压最小0.8V,可以考虑原PCB上换一个Bipolar型RRI/RRIO运放
    另外输出端测试是空载还是带载?
  • 这个双反馈的补偿网络,两种分析:
    1)Vin为DC时,Cf为断路,这里把隔离电阻Riso是在反馈环路里面的,输出Vout=Vin。
    2)Vin为AC时,Cc为短路,Rf被认为是断路的,因为Cf的阻抗远远小于Rf的阻抗,这样电路就和在输出端加一个Riso来补偿是一样的道理。
    因此,对这种缓冲器不稳定的补偿方法,可以考虑直接在输出 加一个隔离电阻,电阻取值大小等于1/2pai*f*C。 这里的f为Aol曲线等于20dB时的频率,C为Cload。或者是采用双反馈的补偿网络,也即您指的这种补偿方法,Cf和Rf的取值就是以前帖子中的计算公式。
  • Hi JIANG GUOYUAN,

    有几个问题和建议:
    1. R257, R259这两个电阻在测试的时候焊接了嘛?如果焊接了则将稳压管直接连接到输出端了
    2. 可以把两路的输入输出波形发一下吗?每一路的输入和输出在一张图片上
    3. 系统的电源又是怎样的呢?建议用LDO供电。
    4. 可以做了个交叉实验,将2.5V稳压管换成1.2V看是否震荡;如果不震荡,那表明电路设计可行,问题在于1.2V的布板;如果震荡,则表明电路原理设计存在问题。

  • Hi Willing,

     关于这个问题 , 我现在查找下来,应该是我1.2V后面有太多的电容负载。我这个1.2V后面接了30路到opa2369的正输入,所以输入电容很大。但我的2.5V电压 ,后面只是作为分压源,后端没有接什么元器件。因此1.2V震荡而2.5V不震荡。看来暂时方法也只有加大的隔离电阻了,由于后端的输入电容大小也不确定,只能一个电阻慢慢调试。现在大概增加到500K的时候,基本上震荡消失了

  • Hi JIANG GUOYUAN,

    OPA2369是属于超低静态电流的运放,输出阻抗高,所以带容性负载能力弱。可以考虑选用输出带负载能力强,输出阻抗低的运放,比如OPA2313,效果会好很多,静态电流也只有45uA。