您好,TI
当前项目中使用SN74AHC245PWR为信号缓冲,现在如果SN74AHC245PWR VCC供电关闭,但SN74AHC245PWR 输入IO仍旧保持3.3V高电平输入,竟然可以在VCC上仍旧检测到2.2V电压,表现出SN74AHC245PWR的IO口通过芯片为VCC供电了,请问这个现象是什么导致的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI
当前项目中使用SN74AHC245PWR为信号缓冲,现在如果SN74AHC245PWR VCC供电关闭,但SN74AHC245PWR 输入IO仍旧保持3.3V高电平输入,竟然可以在VCC上仍旧检测到2.2V电压,表现出SN74AHC245PWR的IO口通过芯片为VCC供电了,请问这个现象是什么导致的?
我们经常看到一些逻辑芯片的datasheet中会有power off protection,或者Ioff这个参数。 事实上这个特性就是保护芯片在不上电的前提下,防止IO口电压回灌给power 甚至造成对芯片损坏作用。 对于SN74AHC245来说,在datasheet中没看到Ioff这个参数,也没有描述partial power off feature, 所以不具备这个特性,所以根据您的描述,是很有可能造成IO电压回灌给VCC的情况。
您看下这个例子,能 很好的理解power off protection的作用: