This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助!~ TPA3255A调大音量就复位。

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPS3802

按照TI的参考设计做了块TPA3255的功放板。输出模式为2.0 双桥。问题过程如下:

1:刚开始调试时,板子以一上电就不停的复位。查询相关问题时,看到有人提示断开输出LC试试。果然断开1uF的输出对地电容就正常了。

2:断开输出LC的1uF对地电容后,板子上电正常,但是带不了负载,音量10%以上,又出现3255不断复位。查询TI的LC的相关计算资料,修改输出LC的对地1uF电容为 跨接在AB上。(参考设计是A、B、C、D各对地有1uF的电容,改为:去掉对地电容,在A-B间和C-D间上分别跨接1uF的电容)。这样音量能开到30%左右。再开大又会不停复位。

3:实验发现:C-D桥能输出60%的音量,再大就进入不断复位的情况;A-B桥只能到32%音量就进入不断复位。

4:在3255不断复位时测量  reset脚电平对应着3255的复位变低,但是不是电源监视的TPS3802给的信号,3802监视的4V电压一直没有降低。

5:在3255不断复位时测量FUALT脚和CLIP_OTW脚电平都是高,没有观察到跳变。

6:复位的整体表现为声音顿卡,调低音量就能自行恢复正常。

补充:比如说在35%的音量,如果没有大的低音时,没有进入不断复位的情况;若有大的低音时就会进入不断复位的情况。 OC-ADJ过流电阻用的24K的。

请问现在该从何方向查找问题?  

  另外,功放板在30%左右的音量播放一天都很正常。 PVDD为 25V 。输出电感10uH。外接音箱为4欧姆。

  • 补充:比如说在35%的音量,如果没有大的低音时,没有进入不断复位的情况;若有大的低音时就会进入不断复位的情况。 OC-ADJ过流电阻用的24K的。
  • 调大音量就复位, 原以为是过热引起的保护。从调试的过程看, 输出信号的幅度直接相关。可能的输出信号的干扰引起的。具体怎么解决得看原理图和 PCB 再定方案
  • 原理图就是按照TI的设计参考画的,PCB的输出布置也和TI的设计很接近。器件参数也是按照参考设计来的
  • 您好,
    复位时芯片发热吗 电源供电功率是多大的呢,输出功率够吗
    建议附上原理图。
  • 谢谢!

    原理图为EVM提供的参考设计图。

    电源为 24V 240W 开关电源(微调后电压25V)。有两个63V 6800uF的滤波电容。监视了电源电压,变化没有达到伏级别,都是几十毫伏的变化。

    今天又试了一些其他的方法,把A B桥的输出电感(10uH)的电感量减半(两只电感都减半),AB桥的输出能力能由之前的30%音量增加到60%音量。但是电感发热明显。 

    芯片温度应该没有升高,在不引起复位的最大音量下能工作一天都没有问题,芯片散热片微温。

  • 不知道您的输出功率多大,TPA3255A在RL= 4Ω, 1% THD+N时,每路输出功率典型值是255W。电源为 24V 240W 开关电源,输出模式为2.0 双桥,很可能是供电电源功率不足造成的。
  • 测试时的功率应该整体不会超过100W吧,电源PVDD上有两只6800uf的电容,开关电源的电压波动很小,开关电源整体工作在轻负载状态下,电源的散热风扇都是间隔比较久才启动一会。

    监视了PVDD电压,波动只在10毫伏级别,波动级别没有达到伏级别,何况还有两只6800uf的电容提供瞬态稳定性。

    另外如果是电源不够用,在减小AB桥的输出电感的时候也应该会同样造成失压保护吧,不应该减小电感输出能力就从30%提高到60+%呀!

    应该不是电源不够引起的。

    12V供电也十分稳定。测量为11.61V,这个电压是有意调低的。(PVDD和12V是分两块开关电源供电的)

    看3255的PDF 25V供电在功率能达到80W时,有10%的失真,这时失真应该很明显了,应该能听出来了。我这块功放板在调大音量复位发生前,没有明显的失真啊。也就说没有达到这么大的功率。

  •  请问下面两张图,哪一个图对应3255功放板经过LC之后的波形为正确的。测量点是 输出对地。图2的幅值显著的大于图1的幅值。

    图1 是按照参考设计10uH的电感+ 桥臂间跨接1uF电容。图一

     下面的图二是减小了 输出电感,电感量大约6-8uH,加上桥臂间跨接1UF电容。图2

     请问哪一个图才是正确。

  • 兄弟,你的问题解决了吗?