This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求教,电流信号放大运放饱和问题

请教一下这个电路,图中的电流源实际是一个电化学传感器,刚上电时可能有一段时间相当于接地,导致运放输出饱和。目前的问题是这个饱和的时间非常长,而比较其他类似的电路这个时间是很短的,就是说在相当长的时间里这个电路是无法响应传感器输出电流信号的。现在想请教一下这个电路可以有哪些改善来解决这个问题。

  • 还有在运放饱和时,我拿掉传感器,这时候运放跟随输出是没有问题的,但再次插上传感器,还是饱和输出的
  • R3 10欧,理想增益20000倍。
    如果线性,Pin3=Pin4,在IS1短接时;Pin3电压为5VX27k/(27k+100k)=1.063V
    那么;Pin1理论电压为Pin3X(R3+R4)/R3=21260V
    所以;当IS1信号超过2uA+265nA-990nA,系统就会进入饱和或截止状态。
    所以;这个电路的问题是线性窗口范围与信号源不配。
  • 按照计算,当有电流输出的时候,Pin1电压应该是(Pin3电压-IS1*R4)=1.063V-2uA*200K=0.663V,仿真也是这样的。

    这个电路是我仿的一个产品的电路,只是运放芯片不一样,别人的电路在上电饱和一段时间后,会很快达到理论计算结果,而我的电路需要稳定很久,而且在别人电路上工作正常的传感器,放在我的板子上,还是饱和状态,感觉是运放没有正常工作造成的,现在想改进一下。

    非常感谢回复。
  • 可以试试原来的运放,看看有没有改善。