This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TL084输出异常

Other Parts Discussed in Thread: TL084

JLC采购的TL084, 5V供电,输入级断开C14只保留R5,用示波器测量8脚,电压4.0V多,短接8,9脚,输入略降,还是4V多,请问什么问题

  • 您好,如果您把C14断开,那么把R6 也断开,接成电压跟随器,另外,TL084的电压范围为10V~30V,所以单电源供电的情况下, 同相端也不能直接接地,可以接一个电压参考,然后pin9和pin8直接连接,这样才能正常使用这款器件。
  • 不是很明白你的意思,TL084的电压范围是10V-30V是指供电电压?
    我的步骤是这样
    1.断开C14,测量8脚是4V多,这显然不符合我的要求,我想断开C14,8脚输出是一个很低的mv输出值,现在不是,怀疑是不是放大了某个信号,所以
    2.短接8,9脚,接成跟随器,不对任何信号放大,但是8脚依然输出4v多

    我的判断是不是运放烧坏了,运放是5V供电,板上没有超过5V的电压
  • 还有怀疑C14过来的信号是不是超过了TL084的输入引脚的电压范围,导致运放坏(板上电压没有超过5v 的)
  • 您好,TL084的供电电压范围为+-5V ~+-15V ,那么单电源供电电压范围就是10V~30V,所以最低工作电压为10V。
    另外,TL084的输入电压范围为(V-)+4V~(V+)-4V, 比如10V单电源供电,那么输入电压范围为4~6V,所以 C14断开的话, Pin10直接接地也是不满足它的输入电压范围的.
  • VCM Common-mode voltage VCC– + 4 VCC+ – 4 V 你说的就是这个意思吧,我对比了好几个器件,有的说是共模电压范围,有的是写VI Input voltage (either input) ,,,,是不是 换句话说两者选其一就可以判断输入引脚的电压范围?不符合这个范围就不能用
  • 运放的输入共模电压范围就是每个输入端的输入电压范围.

    之所以叫做输入共模电压范围,是因为运放的两个输入端的压差很小,其中一个输入端的电压范围和两个输入端的平均值即为共模电压是相等的.

    所以运放的任何一个输入端的电压范围如果不满足的话,都会引起运放功能失效.