This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA199A1

Other Parts Discussed in Thread: INA199

Hi,尊敬的TI大佬,

我使用INA199做电子烟负载检测,检测电阻100mR,原理图下图。正常情况下OTG-OUT提供5V电源供发热丝,某些情况下,OTG-OUT会出现-0.3V的负压,从而导致INA199损坏,请问有什么办法滤除负压吗。是否可以在IN+IN-输入端之间并接一颗电容,并电容会导致正常输入信号产生变化吗。

  • 您好,
    OTG-OUT是提供5V电源经过采样电阻R2由OUT-5V给负载吗,负载发热丝是阻性负载吗
    INA199的Common-mode input range最小到-0.3V,我感觉INA199不应该损坏的
    去除负电压可以串个二极管,也起到电源反接的保护作用,缺点就是有一定的压降。
  • 由R2采样后供给负载,发热丝是阻性的。偶尔会出现-0.5V的负压,损坏也是概率性的;但是不做短路测试,就不会出现负压,未出现不良。负压的时间很短,在IN+IN-之间并一颗电容,是否可以吸收此负压呢
  • 不可以在IN+IN-之间并电容,电容是储能元件,它不能吸收电压。
    短路测试是怎样做的,有没有可能在做短路测试时,这个负压是C3上的电压释放的呢
  • 短路测试就是OUT输出5V电压的时候,接上一个10欧电阻,放电一段时间后将输出对地短路;还未测试C3电容拿掉的电压,不过电容应该不会出现放电致负压吧
  • 正常工作时,您是通过OTG-OUT提供电源,还是通过OUT-5V提供电源?
    如果是OUT-5V提供电源,那么输入至INA199差分电压应该是负值。
    在这个电路中检查下还有没有其他储能元件,负压应该是储能元件产生的
    这个负压是“放电一段时间后将输出对地短路”时输出对地短路时产生的吗,还是刚开始10Ω放电时产生的呢