This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

隔离1000vdc电压采样,采样范围0~100vdc;隔离后电线传输20m后进入AD需要精度高一些。请问用什么隔离器件比较好?感谢。

隔离1000vdc电压采样,采样范围0~100vdc;隔离后电线传输20m后进入AD需要精度高一些。请问用什么隔离器件比较好?感谢。

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!一般隔离是为了保护主控部分,AD采集后进行数字信号隔离。您是要进行模拟量的隔离是吗,您需要采集的电压信号是什么信号,20米传输模拟量您打算怎样实现呢
    我在网上查到有直流电压变送器(直流电压变送器是一种将电网中的直流电压隔离变送成线性的直流模拟信号的装置),可以输入电压:0~5V,0~30V,0~60V,0~300V,0~400V,0~450V
    输出信号:DC0~5V、1~5V、1~3~5V、0~20mA、4~20mA、4~12~20mA
    以上希望对您有帮助
  • 感谢!电压采集或分压后进行模拟量的隔离,隔离后通过一根细的双绞线进入主控电路的采样回路。

    空间肯定不允许使用装置,不知是否可以通过隔离放大器来做隔离?在采样点电阻分压后通过隔离放大器隔离,然后通过双绞线传输至主控电路。不知这样是否可以?

  • 隔离放大器有带宽要求,您要传输的电压信号是什么信号呢,如果满足隔离放大器的带宽要求是可以的
    TI的隔离放大器选型链接:
    www.ti.com.cn/.../products.html