This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA1622作为跟随器,输入限流电阻和反馈电阻如何选择?

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, BUF634A

大家好。

我从OPA1622规格书中看到,OPA1622作为增益为1的跟随器时,需要限制输入电流在10mA以内。

我设计OPA1622供电电压为+/-8V,请教Ri和Rf要如何选择?谢谢。

  • 您好,
    OPA1622输入端集成了背靠背的保护二极管,以防止过大的差分电压损坏芯片。在大多数电路应用中,这个输入保护电路没有什么影响。但是在低增益或G=+1电路中,由于放大器的输出不能对输入斜坡做出足够快的响应,所以快速斜坡输入信号可以使这些二极管正偏。如果输入信号足够快,足以产生这种正向偏置条件,则输入信号电流必须限制在10mA或以下。若最大输入电压为VIN,则串联电阻可为VIN/10mA。请注意这个输入串联电阻会降低OPA1622的低噪声性能,请查看数据手册8.1.1 Noise Performance部分
  • 您好,首先反馈电阻不能太大,太大的话电阻的精度和稳定性不能保证,并且运放的输入偏置电流在Rf上产生的压降也随之增大。
    其次,电阻也不能太小,太小的话,流经Rf的电流就会很大,如果达到了运放的输出最大电流,那么输出电压幅值就会降低。
    通常选择几十K就好,单位增益的话 Rf=Rin=10Kohm即可。
  • 感谢回复。
    1、既然Rin会降低OPA1622的低噪声性能,那我不接这个电阻,直接把音频信号输入到OPA1622的+INA,然后Rf取10K,行不行?
    2、我把OPA1622做成G=1的电压跟随器,是想把OPA1622当做类似BUF634A电流缓冲来使用。请教这种单位增益情况下,OPA1622是否还有电流放大功能?
  • 1、Rf取10K可以的,我上面回复中串联电阻可为VIN/10mA是指需要串联的最小电阻值,否则输入电流就有可能大于10mA。串联电阻不管是RIN还是RF都会产生噪声,请参考数据手册8.1.1.3 Basic Noise Calculations
    2、您需要多大的驱动电流呢?OPA1622输出驱动能力请查看数据手册图 38和图 39