如题,请教下,TPA3110与TPA3255在PBTL模式下的电路输出接法为何不一致?
1. TPA3255:PBTL模式,out1与out3连接,out2与out4连接。这个我的理解就相当于单独两路输出并联。
2. TPA3110:PBTL模式,为什么是OUTPL与OUTNL短接,OUTPR与OUTNR短接了。P和N差分直接短接在一起没有问题吗?为什么?
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Amy Luo:
1. 重新对比了TPA3110和TPA3255的内部框图,发现他俩其实有点区别。因此我大概能理解为什么接法不一样了。
2. 截图是我画的TPA3110,麻烦帮忙确认下BTL模式下的图是否正确,以及是否需要进一步优化的地方?
SCHEMATIC.pdf
回复 user4966972: