This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放参数的详细解释和分析-part 9,放大电路直流误差(DC error)

        在本系列主题的part1-part8中详细分析了运放的主要直流参数。我们分析它们的原因就是,它们会给我们的电路引入直流误差。本贴的主要目的是把影响运放直流误差的原因都找出来,并且说明了它是怎样影响的。以便工程师在设计精密放大电路时多加注意。

        这一贴主要解释一个图和一个公式。这个图和公式来源于TI的一篇应用手册。

http://www.ti.com/lit/an/sboa054/sboa054.pdf 感兴趣的话,可以细细读来。

        首先让我们看一下,同放放大电路的理论模型,如下图

        这个电路在运放的应用电路中,再长见不过了。它的输出为eo. 等于闭环增益(1/β)乘以输入信号,这里的。输入信号我们要多加注意了,它是由电路的输入信号ei减于运放引入的误差eid构成的。式中β是反馈系数,对于像下图这样的典型同向放大电路,它的值就是R1/(R1+R2)。这在模电课本中都有详细叙述,不过多啰嗦。本文更要关注的是eid。

          对于eid,我们的第一反应可能会是输入失调电压offset,再进一步的反应是输入偏置电流流过电阻网引起的误差电压。可事实,远不只这两个因素,它俩还有七大姑八大姨的都来凑热闹。那我们就展示出它的真面目:

            上式等号右边的项够多吧。真没让我们失望,这么多参数,参于到制造直流误差的行列中。当然这些参数,也就是在part1-part8中提到的参数。