电流反馈型CFB运放之【19】

上一小节推导了电流反馈型运放的开环增益公式。我们进一步分CFB运放的互阻抗,,我们把跨阻和电容写到一个公式里,就成为了电流反馈型运放的互阻抗。

到这,也就说了为什么这种类型的运入被称之为“电流反馈”。这种运放的输出电压是由负向输入端的电流与开环互阻抗所决定的。

再仔细看看上面的公式,有一个极点。它的波特图如下,直流增益为RT。主极点频率为 。这个曲线的重要性,相当于电压反馈运放的开环增益曲线Aol.

如下是CFB运放OPA603的开环互阻抗与频率的波特图。经计算这个曲线的主极点大约在221KHz处。(由数据手册中给出的互阻电阻值和电容值计算出来的)

 

      到这里,我们似乎可以将电流反馈型运放进一步简化为下面的原理图。这个电路保留用于分析电流反馈型运放所需的基本元素。够简化吧。

      其实这个电路还是忽略了一点,不知有朋友注意到了没有。这个电路把负向输入端-IN的电阻给忽略了,默认为零了。但从第一小节就提到这个电阻不为零,一般为数欧或数十欧。如果考虑了Rin时,电路应为如下的原理图:

      此时运放的开环增益变为:

由于Rin的引入,使得开环增益有所降低。并对闭环增益有所影响。下一小节再分析。