This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

XTR111测试各种问题

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

描述:XTR111电路如图,参照的是手册的图36。

Q2用的是MMBT5087,Q1用的是BSP170P L6327。和demo板上的一样,PCB布局参照demo板布局。

现在测试。5脚5V,4脚接近6V。2脚9.8V,3脚9.6V。8脚4.9V。晶体管发射极和基极之间的R15上无压降。BSP170P的1,3脚有-0.22V的压差,2脚电压为0,没有输出。

问题:1.   看手册上说2脚IS电压应该比VSP低1.4V?是不是我理解错了?

The XTR111 delivers the precise output current to the IS pin. The voltage at this pin is normally 1.4V below VSP.

2.   8脚没有输出低是不是说芯片正常工作了?没有输出是因为BSP170P没有导通。

3.   4.5脚是不是往外供电的?如果我不需要往外供电的话,是不是可以不接?

  • 1.   看手册上说2脚IS电压应该比VSP低1.4V?是不是我理解错了?

                                理解没有错, 那是正常工作条件下. 单你这里没有输出, 不是正常工作状态.

    2.   8脚没有输出低是不是说芯片正常工作了?没有输出是因为BSP170P没有导通。

                                这也是指示你的芯片没有在正常工作

    3.   4.5脚是不是往外供电的?如果我不需要往外供电的话,是不是可以不接?

                                 这是个内部独立的参考电源输出, 可以不用. 这时候 4,5 脚之间请接个电阻.

  • 今天修改之后又重新进行了测试。
    改动:1. 4,5脚之间接了一个10K电阻。
          2. 输出加了一个220欧姆的负载。
    测试结果:Vsp电压10V,Is引脚电压8.5V,FET的Vgs-5V。负载上的电压时8V。变化输入电压,负载上的电压不变。这个现象保持了一小会儿,后来再测Is引脚电压就变成了10V。FET的Vgs只有-2V左右,没有输出。输入是用的另外一个直流电源。
    问题:1. 一开始Is应该是正常工作了,可是输出电流却不变,这可能有哪些原因?
          2. 我输入用的直流电源提供的0-5V,这样可不可以?
          3. 我用万用表的二极管档测15R电阻,发现是导通的,会响,这正常么?

  • 1.  是的,正常情况下Vis比Vvsp低1.4V。

    2. 8脚EF是输出报错引脚,低有效,外部需要上拉到高电平,当输出低电平时,说明器件没能正常工作,输出不正常,如果不用的话,可直接悬空。

    3. 可以通过你给的内部架构图可以看出,REGS引脚和3V电压做参考,5脚REGF是输出,5脚可以给外部器件供电。 如果不需要往外供电的话,可以将4脚和5脚接在一起通过一个2.2nF电容到地即可。

  • 你和2楼说的差不多。但是没有回答我今天新提出来的问题啊。。。

  • 哦不好意思,我回的时候没有刷新帖子,所以没看到你今儿提出的问题,现在看看哈

  • 0~5V直流输入是没有问题的,在你的电路图里,没有连接Rset电阻值,并且好像你的电路有错误,你看下6脚Vin你标注的是Vout,MOS管的漏极D接负载到输出Iout,输入输出的关系为,Iout=10(Vin/Rset).比如5V输入时,Rset的阻值为2.5Kohm得到输出Iout为20mA的电流值。

  • 现在使用个项目里也有XTR111这个模块,想咨询下下述方案是否可行

    方案一:VOUT为前端输出0-5v,使用该电路是否OUT端可以输出4-20mA电流,Q1为MMBT5087,Q2为SI2309CDS。

    方案二:若不使用内部电压,4引脚和5引脚是否可以悬空。

  • Kailyn, 你好:

           我有个问题想咨询您。在使用XTR111搭建4-20mA输出电路时,能够正常线性输出4-20mA电流,具体电路如下图所示。可是,可能自己误操作的缘故,导致目前这个电路在上电后直接输出30.128mA电流,这个问题使我没有头绪,请你帮我分析下原因吧。

    目前可以确定的是:

    1、DAC输入端电压0-2V正常输入,但输出30mA不变;且DAC直接接到CPU引脚

    2、5脚REGF测得电压在3.3V,理论上不应该是输出5V才对嘛?大疑问!

    3、1脚输入电压为23.9V稳定,输入电压没毛病。

    期待您的回复,谢谢啦!

  • 你的问题解决了吗,我也遇到了