This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
tpa3116布局布线.pdf
原理图如下:
目前现象,所有板子第一次上电正常工作,工作一段时间后TPA3116不工作,断电重启,仍不能恢复(交叉验证,芯片未损坏)。
1、怀疑触发DC Detect,所以将INNR和INPR隔直电容一端接地,故障依旧;
2、将INNR和INPR悬空,故障依旧;
INNR和INPR明显异常,和FAULT脚波形如下():
其中第一张图黄色时INPR,粉色是FAULT;第二张图黄色是INNR,粉色是FAULT。
目前的问题集中在INNR为何DC不是3V(INNR悬空),这个问题已经困扰我很久了,请多多指教。
示波器采集到INNR和INPR信号,两者差足够产生DC detect,但诡异的是,这是在输入悬空条件下测到的,也就是说芯片自身输入端的直流偏置已经异常,但原因未知
不能消除,因DC detect一直存在,工作后立即再一次发生保护,如图所示,黄色是输出信号(占空比异常),粉色是SD和fault信号。
我的也遇到这种问题了,但是。。。好像。。。!真不知道怎么解释!FALULTZ应该像你说的一样,因为我在FAULTZ和GND加了一个指示灯,闪烁!然后就用示波器测输出,就到一直工作,反复实验得出只要GND接上示波器探头的地就能正常工作!!然后用导线直接连接到大地上也能工作!!接上其它板的地也能工作!!!都不会分析这是什么问题了!!/