This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【问答精选+资料下载】TI 无线高保真耳机、TWS耳机、头戴式耳机方案在线直播

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ25120, BQ24073, TLV320AIC3254, TLV320ADC3101, TPS61099

 近年蓝牙耳机行业空前火热,真无线(TWS)、游戏、降噪耳、高保真耳机产品各具特色。为让耳机实现超低待机功耗和更长的电池寿命、在小型扬声器上保有超清晰、高保真音质,并可增加各类炫酷人机交互功能,我们特意为你整理并精选 TI 无线高保真耳机方案相关材料,让耳机设计炫酷一夏!在本次直播中,话题涵盖电池管理、音频功放、LED驱动、金属触控及其他常用器件选型。

   

更多关于 TI 针对无线耳机设计的系统方案,请点此了解。全套培训资料,可访问此处下载。

   

精选问答:

1.  TWS 的全称是什么?

答:True Wireless Stereo 真无线立体声,关于TWS 的系统级方案,可以访问www.ti.com.cn/wirelessheadset进行详细了解。

2.  无线高保真耳机的设计难点在哪里?

答:TWS = 真无线立体声,两个耳机不相连,但是有立体音效,而且续航时间有要求。

3.  TI电池管理的方案超低Iq能达到多小?

答:可以了解一下充电芯片BQ25100,Iq = 75 Na

4.  TI如何实现高效的电源和电池管理方案,实现超低待机功耗和更长的电池寿命?

答:长待机对无线耳麦来说更为重要,所以除了工作电流,例如蓝牙及SoC需要优化之外,充电芯片的引脚是直接跟电池相连的,其漏电流尤为重要。BQ25100/BQ25120 漏电流都是业界最小。

5.  耳机充电电流小是否越小越好?

答:回复 辽宁省网友:可以根据电池的规格来选择, 因为这个电池容量一般都比较小所以这个绝对的充电电流都很小。

6. 充电盒子是否支持对耳机进行无线充电?

答:TWS耳机的的体积就比较小,而且一般都是可以插入充电盒子的。所以一般都是使用金属触点进行充电。

7.   TI 针对充电管理上有什么保护措施吗,有温度检测和接触不良的检测吗?

答:我们的充电IC有丰富的保护功能,可以通过NTC检测电池的温度。具体的保护功能可参考对应芯片的datasheet.

8.  无线耳机如何实现边充电边工作?

答:如果使用了BQ24073这类带路径管理功能的充电IC,充电盒子可以实现边充边放。

9.  BQ25120在工作电压为1.8V时的静态电流一般为多大?

答:如果只有Vsys保持输出,计入Hiz模式的话,功耗只有700个nA左右。

10. 如何最大限度地增加充电周期完成前传送到电池中的电能?

答:可以选择BQ25100 这类具有非常低截止电池的充电产品。在不过充的情况下将电池充的更满。

11. 高保真无线耳机中的LED设计有什么特殊的地方吗?是否只是单纯的充电显示?

答:MCU直驱会有很多缺点,比如相邻灯因为驱动电流误差原因亮度不一致,比如电量低电池电压低的时候,灯也会变弱,还有它也会占用很多MCU的资源。而LED driver可以解决这些问题,而且灯光颜色效果更加炫,精度更高。

12. 耳机是入耳式的话,是否就用不到动态驱动LED?

答:在耳机应用上会有很多应用场景,比如在充电盒子上加LED环的效果,比如在游戏耳机上加RGB的色彩效果。

13. 耳机系统方案和LED的应用如何结合?

答:TI LED驱动方案的优势,比如RGB效果说让游戏耳机更加酷炫,比如说让我们TWS的充电盒子的指示灯亮度更加一致和稳定。

14. TPA6112,TPA6120,TPA6130有什么差异?

答:Class D底噪较大,人耳对底噪很敏感,Class D用在中大功率上会更合适。

15. Class G相比Class AB的主要优势是更节电?

答:Class AB是较传统的设计,Class D较新,最重要的区别是Class G省电.

16.  Directpath指什么?

答:耳放内部可以产生正负压,所以外围就不要加隔直电容了,省体积,省成本,避免Pump音。

17. 电容触摸最大感应距离是多少?

答:推荐在5cm以内,太远了会引起误触,影响用户体验

18.  触摸都是自感吗?

答:触摸分自感和互感,耳机中一般用自感。

19.  电容触摸可以支持金属触摸么?

答:可以支持。详情可参考www.ti.com/.../slaa811a.pdf

20. 哪些材料可以用触摸?

答:塑料,玻璃,木材,金属等

21.  耳机设计方案中用MSP430做主芯片吗?

答:MSP430负责控制,除了电容触摸,还可以做锂电池充电管理和LED控制等等

22.  蓝牙耳机一般可以用几个触摸按键?

答:主要看设计需求,TI 提供 4 ~ 16个通道的芯片。

23. MSP430自带的FRAM的空间大小是多少?

答:0.5K ~ 256K. 带电容触摸外设的MSP430的话是8K ~ 16K。

24.  有金属触控方案,那有没有实现语音识别控制方案?

答:TI有ADC TLV320ADC3101和CODEC TLV320AIC3254等产品来用于语音采集和调音。

25.  TPS61099支持0.7-5.5V输入电压,支持1.8-5.5V电压输出。现假设输入电压5.5V,输出电压5.5V,那么此时使用TPS61099的意义何在?

答:TWS产品TPS61099的输入端是电池,输入电压到不了这么高。5.5V是TPS61099支持的最高输入电压。