我们测试TAS5805performance的时候,发现了以下两个问题
1,喇叭的idle noise非常大,约为-53dB,人耳可以明显的听到Noise。
2.播放扫频的时候,喇叭的功率会随着频率的升高而升高,我们设置的是10W,但是播放扫频文件时,最高可以达到25W,播放1K文件文件的时候就没有这个问题。
我们将EVM board的I2S,I2C和PDN,Fault信号跳接到我们板子上,就听不到Noise,也不会出现功率增大的问题。我们把寄存器的配置修改成和EVM一致,还是会
出现上面两种情况。
PVDD=13.5V, 喇叭为4ohm
麻烦看看可能是什么原因引起的这两个问题。谢谢!