打算采用BQ35100的来监测锂亚电池,
目前设计中时采用四个锂亚电池并联的方式供电,以前没用用过库仑计这种芯片,第一次使用,有几个疑问
1、在测量锂亚电池放电性能时,用四节并联电池还是单节电池就 可以,需要测试几次
2、电池放电时用功率负载还是实际设备
3、电路设计时,BQ35100监测电路的地是否需要与负载的地单点连接,还是仅仅电池负极与负载的GND单点连接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,这个BQ35100调试的怎么样了,我们的项目也准备用BQ35100监测4节锂亚电池串联的电量,能否留个qq我们沟通一下,我的QQ是289401304.
不建议采用,这款新品性价比极低,无法测量锂亚电池在放电过程中的电量,测量锂亚电池,只能用EOS模式,这种模式只能测量出,电池电量快要耗尽的情况下,给出一个更换电池的信号,另外,EOS模式在软件实现上也是个大问题,比较繁琐,官方目前还没有常见的锂亚电池的CHEM特性,用EOS模式也不准。
只能找一款低功耗的电量计了,我找了一个美信的,具体型号可以去官网找把。继续BQ35100也可以,ACC模式也可以用
锂亚电池的电压是完全平的,库伦计也只能在某个特定的条件下估算电量。 如果温度或者放电条件发生变化, 用库伦计并不是一个好办法。
EOS确实不能每个点都能测准SOC, 但是对于锂亚电池的寿命跟踪上还是可以的,关键的问题还是在模型的建立上。 如果有需要请联系当地FAE,提供电芯,我们可以帮助生成对应的chemID,