我简单描述一下,这款老的芯片一直在做,最近一批电池老化完后,到客户那里出现空载时,竟然有电流,有时候是负电流,有的是正电流。如下图
根据经验判断,肯定是校准环节出了问题,
上图最后一步的pack current 校准肯定是不影响的,即使负载不准,大不了充放电电流不准,不会出现电池静止时,电量计检测到电流,所以排除。
关键就在前2步 board offset 跟CC offset问题了,其中我调查了生产人员,他们在board offset时,有把充电电源接上(CC offset时,断开了电源),这是个错误的做法,我知道,校准时不能有负载跟充电器。但是我专门模拟故意按照不良品的步骤去校准,给电池接上电源,再board offset,也老化过电池了,没有能够模拟出静止时,有电流通过状态。但是不排除 时间长了会不会出现这种现象。
因此,现在电量计无故出现有电流通过的可能性都没找到,只是找到了造成不良的一些状态。就是board offset异常,我拿有问题的电池去查看flash 里面的校准参数,发现跟正常的数值相差很大。
正常的的board offset 值在-30到-40uV左右,静止时,电流为0
不正常的,board offset 值在远远偏离正常值,都几百,几千uV了,静止时,电流有正有负,都是几十mA级别的。
发这个帖子希望TI 资深工程师能帮我 尽快解决一下,从来没有遇到这种事,更严重的是现在根本模拟不出来那种现象了。