This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
保护电压范围可以设置吗,上限和下限分别是怎么解释的?
有人能帮回复一些产品应用方面的问题吗
这套系统适合超级电容使用吗
软件可以做相应的OV UV保护,
bq76PL455A也可以配置内部的OV UV寄存器,可以修改、
EMB1499 芯片在工作的时候也有OV UV 的阀值,在规格书上有
超级电容电压在2.5V一下,可能,EMB1499 的UV保护会启动。可能不适用。
超级电容的电压范围是(1.8V—2.7V)特殊情况范围可以变宽(1.0V—3V),适用吗
EMB1024适用吗? TIAD-00817用的这款吗? 温度采集有几路?
EMB1402也是用EMB1499来做主动均衡的,所以面临的问题是一样的。