This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq25896 充电电流较小 达不到设计要求的2A快速充电

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

1、设计 BQ25896在默认情况下的充电电流能达到2A

2、同时对系统进行供电(系统功耗电流约为0.4A)

3、系统采/5V/3A电源适配器

目前问题是  电路可以实现边充电边给系统供电 但是充电电流只有1A多  并持续减小  知道电池电压约为4.2V  好没有没有 预充模式  横流模式 恒压模式充电  

测试时候  电池电压为0V  开始充电

恳请TI工程师帮忙分析下   谢谢!!!

  • 你好,

    请问测试时电池是用真实的电池,还是用双向电源模拟的?
    可以做实验观察从预充电,恒流充电,涓流充电的整个充电曲线,观察电池电压波形以及充电电流波形。
    另外可以看板子上输入端的电压是多少,从适配器到板子上是否有线损;看系统电流,是否一直为0.4A。
  • 谢谢你的解答!

    1、测试过程使用的是真实电池 3400maH/4.2v

    2、电源部分我是直接连接到芯片上最近的电容上(为了避免线路 对电路测试影响)

    3、系统电流0.4A  是没有问题  因为一直在监测  基本变化不大的

    另外我是否是其他问题

    1、输入电容我使用1uF 是否偏小

    2、输入电流限制电阻实际使用中已经设为130Ω(这个应该可以达到3.25A)

    3、芯片电源线和电池充电线宽2mm是不是不够?

    4、是否还有其他layout 问题?

  • 你好,
    1. 请问BQ25896在做默认设置时,充电电流达到2A,是否也是以0V的电池电压开始充的?

    2. 请问能提供预充电,恒流充电,涓流充电的整个充电曲线的电压电流波形吗?

    3.“充电电流只有1A多 并持续减小”
    请问1A多具体是多少呢,持续减小的时候是否电压比较接近4.2V呢?

    4.可以读取芯片状态寄存器,看看是否进入保护状态。

    5. PMID端是BUCK电路实际的输入点,原理图上我看到在PMID端已经加入了2*10uF,应该足够。

    6. "芯片电源线和电池充电线宽2mm是不是不够?"
    请问你的设计是什么应用,对温升要求如何? 可以通过铜厚,宽度长度等几个参数来设计需求范围内的温升。

    谢谢
  • Hi
    你还要注意PSE设置为低, register setting (IINLIM)的设置。
    另外建议用示波器确认一下Vbus的电压波形?不能被拉低,输入电压要尽量靠近芯片Vbus脚。