BQ24078充电的电压与电流都不正常

在调试BQ24078电源芯片.电路是应用资料的经典应用电路的接法.SYSOFF(15PIN)接的是GND.CE(4PIN).TMR(14PIN)EN1(6PIN)这三个引脚都是接GND的.VSS(8PIN)接GND.TS(1PIN)接的10K电阻.LILM(12PIN)接1.2K电阻ISET(16PIN)接1.2K电阻.PGOOD与CHG灯的指示脚也是按照应用电路接的.接的电阻是1K的.(EN2引脚是接芯片OUT引脚的)

.在空载(未焊接电池)上电时.测量充电口(BAT)充电电压一直在0V~4.3V之间一直在跳动.PGOOD引脚接的LED灯常亮.CHG引脚接的LED灯在上电瞬间闪烁了0.5S就灭了.

在接电池充电时.测的充电口BAT充电电压为4.3V电流为250MA.这实际不符合.因为电池是没有(电池电压为3.7V).这时的PGOOD与CHG引脚的灯都是常亮的.

请问我这该如何调试?问题出在那了?

4 个回复