This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

做learning cycle 前,需要确保update status 是04吗,如果是 05,要不要手动恢复成04再开始充电?

我用的BQ40Z50R2,,,    我看论坛说,,先静置--放电---静置,,得到正确的chemid 之后,,更新chemid,然后开始 learning cycle。

1、现在的问题是,,,做完chemid之后 我发现Qmax 更新了,update status = 05,,,,这个时候再开始learning cycle 之前要不要恢复成  04????

2、按照上面第4点所说,,,充电前,update status是要手动设置成04的。。  问题又来了,,TRM 上说,,如果update status = 04.。。表示Qmax 没更新

这个时候  无论是充电前,,还是充电过程中  R_DIS (应该就是RUP_DIS)都应该是 = 1 的啊,,第4点,,却要确保  RUP_DIS =0 ,,,这不是和TRM 冲突了吗?

  • 关于第二个问题,我现在基本理解了,,,两个地方说的都是对的,,,update status =04,, RDIS 是为1 的,,,静置过程中,发生一次OCV读取,会清掉 RDIS ,,置位 REST,,,, 对应4、,,应该就是为了想让 放空的电池,先静置足够长的时间,,再开始充电。。但是问题1,还请TI的工程师解答一下,,,要不要手动设置成04???
  • 建议不要把得到正确的chemid的测试和golden learning结合在一起测试。即golden learning需要重新测试。