BQ25703A充电电流偏小

BQ25703A,充电电流为473mA,目前uboot阶段未进行参数初始化,请帮忙看下要如何设置充电电流为1.5A,目前dump出来的寄存器设置如下:

bq25703 0x0: 0xe
bq25703 0x1: 0x0
bq25703 0x2: 0xc0
bq25703 0x3: 0x5
bq25703 0x4: 0x0
bq25703 0x5: 0x22
bq25703 0x6: 0x0
bq25703 0x7: 0x2
bq25703 0x8: 0x0
bq25703 0x9: 0xa
bq25703 0xa: 0x0
bq25703 0xb: 0x0
bq25703 0xc: 0x0
bq25703 0xd: 0x16
bq25703 0xe: 0x0
bq25703 0xf: 0xa
bq25703 0x10: 0xff
bq25703 0x11: 0xff
bq25703 0x12: 0xff
bq25703 0x13: 0xff
bq25703 0x14: 0xff
bq25703 0x15: 0xff
bq25703 0x16: 0xff
bq25703 0x17: 0xff
bq25703 0x18: 0xff
bq25703 0x19: 0xff
bq25703 0x1a: 0xff
bq25703 0x1b: 0xff
bq25703 0x1c: 0xff
bq25703 0x1d: 0xff
bq25703 0x1e: 0xff
bq25703 0x1f: 0xff
bq25703 0x20: 0x0
bq25703 0x21: 0xac
bq25703 0x22: 0x0
bq25703 0x23: 0x0
bq25703 0x24: 0x0
bq25703 0x25: 0xa
bq25703 0x26: 0x0
bq25703 0x27: 0x87
bq25703 0x28: 0x0
bq25703 0x29: 0x4
bq25703 0x2a: 0x0
bq25703 0x2b: 0x9
bq25703 0x2c: 0x55
bq25703 0x2d: 0x55
bq25703 0x2e: 0x40
bq25703 0x2f: 0x58

5 个回复