关于BQ34Z100-G1的若干问题

1,我的电池是18650,采用2S4P方式,电池组只有 正 (PACK+)、负 (PACK-) 两根线,我的原理图如下所示,采样电阻放在了GND和PACK-之间,不知道这样对不对,原理图的其他部分也帮我看看,是否正确,我第一次接触电量计,新手   :)

2,最初使用EV2300的时候,跟驱动干上了,工作电脑是win10, 64位,在官网上下载了64位的驱动,但始终识别不了,

但是其他电脑(win10,64位)有一定几率能正常识别,最后的解决方法是:使用VMware虚拟机,安装一个win7或XP系统,在虚拟机和主机上都安装好各自的驱动,确保虚拟机里面能正常识别。

步骤:先打开虚拟机,再插上EV2300,在虚拟机上连接2300,接下来有2种情况,a:虚拟机里面正常连接2300,也正常使用,那么你可以直接就在虚拟机上调试了。 b:虚拟机里面,2300先自动连接,而后又自动断开,再次手动连接,提示该硬件已连接到另一台虚拟机,那么你可以把这个虚拟机关闭了,因为主机已经正常连上2300了,打开BMS就好了。

我就是属于b种情况,如果大家也遇到驱动问题,可以试试这种方法,关注下主机的设备管理器里面,人体学设备的连接状态

3,连上2300后,BMS左侧一栏的温度、容量、电压值,会隔一会儿跳变一次,温度变成-292或2568,电压变成50176mV,几秒钟后就正常了,不知道有没有影响,

4,我在调试时,也出现了帖子:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/p/129260/368614.aspx#368614

中的问题,想试下52版本的BMS是否能解决问题,去官网上看到的确是52版本,但是下载的压缩包打开后,里面依然是54版本,我在上面帖子中有留言,有截图,望工程师发给我一份52版本的BMS,邮箱:3484836796@qq.com

万分感谢!