您好!我使用的是2610_0_16的版本firmware,data memory里面很混乱的不能正常使用,通过TI 软件 bqstudio1.3.54.1 用EV2300下载了新版本的firmware(2610_0_19),修改了Data memory了放电和充电OCC,OCD电流后可以正常使用,但是如果给BQ28z610断电,则所有数据消失,无法使用和通讯,必须要重新 firware updata.请问是什么原因。(断电是我把2个串联的电池拆掉,PCBA不带电了,BQ28z610不通电)
我想知道在firware updata的时候需要给什么寄存器写数据吗,为什么数据保存不住。
另外电池正常的情况下,import一个备份正常的xx.gg文件,然后write_all也会使电池混乱掉,IIC通讯有时断开,有时链接上,重新firmware updata后才会恢复正常。
所以有两个问题:1、firmware updata 开始之前是要给什么命令吗,需要置位什么寄存器?2、write xx.gg文件的时候,开始之前是要给什么命令吗?
望回复,谢谢!