This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ25703不能充电

Other Parts Discussed in Thread: CSD17578Q3A

大家好:

我们目前板子出来了,调试过程中遇到一个问题,就是不能充电

原理图如下

充电芯片的I2C等控制信号没有接处理器,只是简单调试BQ25703。(单独使用TYPEC_5V 或单独使用BAT_8V4 是可以工作的)
其中的mos管CSD17578Q3A代替了CSD17551Q3AT

下面是调试信息

1.不接电池时,输入5V两个检测电流电阻通过与锡并联短路。

输出VSYS_6V6_8V4 为6.18V(轻负载情况5V,0A左右)

Q1的HIDRV1 脚波形为视屏所示,注意调节了时间轴

Q3的LODRV1 脚波形为视屏所示

Q4的LODRV2 脚波形为视屏所示

Q2的HIDRV2 脚波形为视屏所示

Q5为G脚6V(有时候打开,有时关)

R15电阻两端电压分别为2.171V,与6.05V
PROCHOT_N(R19) 为高电平3.3V

CHRG_OK(R22)为高电平3.3V

EN_OTG (R23)为低电平

CMP_OUT(R27)为高电平3.3V

CMPIN(R27)为低电平0.3V左右

R12,R14   0V

R20  2.7V

C33  0V

C34  0V

R26  0V

 

2.只接电池时(8.5V,轻负载):

Q5为G脚0.3V

VSYS_6V6_8V4输出8.5V

 

3.不接电池时,输入5V两个检测电流电阻通过与锡并联短路。

输出VSYS_6V6_8V4 为6.21V(有负载情况5V,0.38A左右)

Q1的HIDRV1 脚波形为图所示,注意调节了时间轴

Q3的LODRV1 脚波形为图所示

Q4的LODRV2 脚波形为图所示

Q2的HIDRV2 脚波形为图所示

Q5为G脚1.3V(有时候打开,有时关)

R15电阻两端电压分别为2.171V,与6.05V
PROCHOT_N(R19) 为高电平3.3V

CHRG_OK(R22)为高电平3.3V

EN_OTG (R23)为低电平

CMP_OUT(R27)为高电平3.29V

CMPIN(R27)为低电平0.44V左右

R12,R14   6.23V

R20  2.75V

C33  0V

C34  0V

R26  0V

 

4.只接电池时(8.45V,重负载0.23A):

Q5为G脚0.3V

VSYS_6V6_8V4输出8.45V

 

 

5.接电池时(7.7V),输入5V两个检测电流电阻通过与锡并联短路。

输出VSYS_6V6_8V4 为7.9V(有负载情况5V,0.39A左右)

Q1的HIDRV1 脚波形为图所示,

Q3的LODRV1 脚波形为图所示

Q4的LODRV2 脚波形为图所示

Q2的HIDRV2 脚波形为图所示

Q5为G脚7.9V

R15电阻两端电压分别为2.171V,与6.05V
PROCHOT_N(R19) 为高电平3.3V

CHRG_OK(R22)为高电平3.3V

EN_OTG (R23)为低电平

CMP_OUT(R27)为高电平3.29V

CMPIN(R27)为低电平0.44V左右

R12,R14   7.75V

R20  2.78V

C33  0V

C34  0V

R26  0V

2843.V0.2充电问题.zip