再做的一个案子,需要5V输入,单节电池充电,BOOST模式输出5v给系统。
1、插入5v适配器,适配器给电池充电,并给system (5v 3a)供电;
2、拔掉适配器,电池boost 到5v给system(5v 3a)供电;
3、以上两种模式切换确保system(5v 3a)不会掉电。
问题:1、以上切换逻辑bq24195是否可以满足;
2、另外目前system(5v 3a)的功耗需求,bq24195是否能满足。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
再做的一个案子,需要5V输入,单节电池充电,BOOST模式输出5v给系统。
1、插入5v适配器,适配器给电池充电,并给system (5v 3a)供电;
2、拔掉适配器,电池boost 到5v给system(5v 3a)供电;
3、以上两种模式切换确保system(5v 3a)不会掉电。
问题:1、以上切换逻辑bq24195是否可以满足;
2、另外目前system(5v 3a)的功耗需求,bq24195是否能满足。
你好,
bq24195是NVDC的拓扑结构,SYS引脚是经过BUCK变换器后的输出。如果你的输入为5V,SYS无法达到5V。
另外,芯片的OTG功能(Boost mode),是输出5V到PMID引脚,而不是SYS。如果没有插入适配器,当VBAT大于Vsys_min时,由电池供电,VBAT与SYS相差一个MOS管RDSon的压降。
请问你的设计是什么应用,系统电压输入的范围是什么? 有更多的信息,更方便给你推荐芯片。谢谢。
你好,
根据电源路径,从SYS给系统供电更适合。
当有绿色框5V输入时,SYS可以通过写REG01寄存器的bit1-4来配置最小系统电压,如3.5V。(当VBAT>SYS时,VSYS与电池电压只相差BATFAE电压)
当绿色框5V输入移除,并且电池电压VBAT>VBAT_DPL,BATFET开通,由电池给系统供电。
设计可以参考数据手册34页9.2节 http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq24195.pdf
谢谢。
谢谢答复,还有如下疑惑需要咨询。
1、no host mode下,接电池时,buck线路工作逻辑如何?(插vbus 5V,不插vbus 5V)
2、no host mode下,不接电池时,buck线路工作逻辑如何?(插vbus 5V,buck电路是否能用)
Hi,
从PMID点取系统电压,当有适配器的时候,假如输入5V有脉冲电压,可能会对后级系统造成影响;当没有适配器的时候,通过OTG mode将电池电压boost到所需的电压,比只经过BATFET从SYS点直接供给系统电压,效率降低,会影响电池使用时长,以上的讨论都建立在电池电压经过BATFET后供给系统电压可以满足需求的情况下。