有人用过BQ769X0评估软件吗

把电池、EV2400BQ76930评估板连接在一起之后,通过电脑里的评估板软件观察参数时发现了如下问题:

1、中间绿色的那些处于高位,我想改为低位发现它在1秒左右就又变成了高位,无法更改;

2、我把其中一节电池放电为3.7V左右,其余电池都为3.9V左右,这样这节电池就需要均衡,但是我在软件中没有观察到他在均衡,电压还是处于3.7V左右,这个评估板不是可以均衡的吗?然后我就想手动通过置位来使他均衡,发现软件还是改变不了位,这是怎么回事呢,难道这个软件只能看不能写吗?

希望有用过的大佬能告诉我谢谢

3 个回复