项目使用BQ21040作为充电芯片,目前遇到的问题如下:
IC data sheet中标明有效充电温度范围为0~45°C,我在实际测试中发现只能在2~38°C充电,我觉着温箱温度误差2°C可接受,但是高温误差7°C不太可信。充电电路图如下,电池的NTC系数为3380,IC的datasheet中推荐的两颗NTC电阻其中一颗一致;
高于38°C后,拉高PB10,CHG引脚仍输出为high。
有做过如下实验:
断开电池的TS线,在电池TS与GND之间接上固定阻值电阻,模拟充电的环境温度,得到结果如下:
判断在41°C~45°C之间不能充电。请问这种实验方式是否能做参考?
或者,大家有没有遇到过类似的问题,是如何解决的?希望能有朋友给一个方向,谢谢!