This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq4050两台设备出现无法打开充电放电MOS

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

月初这个帖子问题一直没有解决,bq4050放了一段时间后发现充放电MOS怎么弄都无法打开了,FUSE串了电阻接地,PACK+与BAT+有短接一下,有试过DSG_TEST和CHG_TEST,通过bqStudio看到这两个寄存器变红和变绿的同时来查看PACK+和PACK-无电压输出,上图是目前的寄存器状态,有试过发RESET命令也是一样的不行。得到@回复图片上没有看到进入保护,只有HT旗标举起,您看一下温度是多少度  请问如何查看是多少度,查看了是多少度后如何清除HT旗标?INIT旗标显示高,如何清除?DSG旗标呢?

现在重新做了一台设备,出现了类似的问题

同样无法打开充放电MOS,这台设备测试一切都正常,放置了几天后,为了改变ASCD保护电流,我重新焊接了SRN与SRP之间电阻,无法确定是更换这个电阻出现的问题还是放置几天后出现的这个问题,无法打开充放电MOS,STH高,INIT高,DSG高,请问我应该如何清除这些标志,如何重新打开充放电MOS

  • STH 旗标举起表示处于标准温度偏高,读的温度是当前temperature 的温度,如何判断HT还是STH取决于您的温度参数的设置,请参考TRM Advanced Charge Algorithm
    www.ti.com/.../sluuaq3.pdf
    INIT表示初始化,下reset指令这个旗标就会举起
    DSG高表示电池处于放电模式或者 RELAX 模式
    您的电池现在无输出,从画面上看没有问题,请确认一下电路连线是否有问题。
  • 如图,文档中只是看到了HT或者STH  等于 1  的条件,并没有看到什么条件下能够使HT或者STH等于0;在我看来,即使这些条件在某个时候成立使HT或者STH等于1,但是现在已经没有在进行充电,这些条件现在已经不成立。我应该如何来清除这些状态呢?

  • 试一下重新烧录固件能否恢复正常。
  • 其中一台重新烧录固件后MOS管都打开,目前看都正常,STH还是1,无法清除。
    另外一台重新烧录固件后MOS管无法打开,依然没有解决问题。
  • STH旗标举起只是说明您的温度在T6-T3之间, 并不会影响您的充放电,芯片处于正常状态。

    另一个重新烧录都无法正常打开MOS,可能芯片损坏,建议换个芯片试一下。

  • 是的,但是时间已经过了非常久,温度不可能一直停留在这个固定点,不知道这样理解对不对?
    另外,目前测试中发现这台看似正常的设备发现充电过程中无法实现恒流充电,如设置12.7V500ma充电,电压被拉低,说明实际充电电流远远高于500ma,如设置12.7V2A在接近充满电的时候,电流不会缓慢降低,而是突然停止充电
  • 建议您用恒流恒压电源试一下,如果电源电压被拉底,建议您检查一下电池的板子是不是有问题。
    突然停止充电建议您确认一下是进入保护,还是电池充饱了。如果是电池充饱,请确认截止充电的参数设置是否正确
  • 上一个问题中,关于STH指示的温度在T6-T3之间,但是时间已经过了非常久,温度不可能一直停留在这个固定点,可是过了将近半个月,我无论什么时候查看都是STH,不知道这样理解对不对?
    已经用的恒流恒压源,电源电压已经被拉低,电池板没问题,没有出现这个帖子问题之前有做过完整测试,可以实现没有电的时候设置任意电流除保护外的值如12.7V500ma正常充电,没有出现这个帖子问题之前有做过完整测试,电量即将充满时,电流会从大慢慢变小,目前12.7V2A充电突然停止进入保护是已经冲到了截止充电电压,但是并未冲饱,类似水池(电池)倒入大流量水(大电流充电不慢慢减小),水池水花溅出水池(电压达到设置的充电截止电压),但是水池并未装满水,电池也并没有充满电。
    请问描述的刚开始充电时候出现这个问题和即将充满时是否是bq4050需要对寄存器进行特殊配置?还是芯片已经坏了?
  • 如果您的温度不在T6-T3之间,但是STH一直举起就是有问题。
    不需要对寄存器进行特殊配置,您之前都是正常的,现在出现异常,重新烧录固件也没有解决问题,建议您换个芯片试一下,如果问题解决就是芯片的问题。

  • 后面是怎么解决的 我也遇到过 后面直接换板。。。。。。。。。。。。