我在使用BQ24090这款芯片做一个电池充电的电路,但是我遇到了一个问题。希望你们能帮忙看看哪里有问题,谢谢
这芯片有一个CHG#引脚,在正常充电的时候,它是保持低电平输出的,在充电完成或者不充电的状态下,它是开漏输出的。我看了芯片的内部结构框图,CHG#引脚这边是由一个MOS管引出的。
为了做到充电和不充电的状态显示。我在CHG#输出引脚加了一个上拉电阻,理论来说,当充电完成但依然处于连接状态时,CHG#应该是输出一个恒定高电平去驱动我外接的电路,但是结果并不是这样的。我测出来CHG#引脚输出是一个方波变化的波形。
我不太理解为什么是一个方波。我以为是我外部电路影响了它,最后我把外部电路和上拉电阻都去掉之后,在CHG引脚还是能测出一个方波。
各位,麻烦帮忙看一下。谢谢。