BQ25886 D+D-短接 极限配置为3A 用适配器充电电流2A 用电脑充电0.6A,且电脑USB电压被拉低到4.4V,电脑无警报,但USB不能通信——但是因为的应用是需要板子通过USB跟PC通信,且能充电!
问各位大神:如何调节可以满足既可以用适配器大电流充电也能用电脑USB小电流充电且可以通信?板子上是一个ARM,无人机界面。退而求其次,适配器和电脑都能充电不一定需要大电流,但是必须能通信?如何实现,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ25886 D+D-短接 极限配置为3A 用适配器充电电流2A 用电脑充电0.6A,且电脑USB电压被拉低到4.4V,电脑无警报,但USB不能通信——但是因为的应用是需要板子通过USB跟PC通信,且能充电!
问各位大神:如何调节可以满足既可以用适配器大电流充电也能用电脑USB小电流充电且可以通信?板子上是一个ARM,无人机界面。退而求其次,适配器和电脑都能充电不一定需要大电流,但是必须能通信?如何实现,谢谢!
您好,D + / D-的检测仅在加电时发生。 D + / D-检测完成后,充电器IC上的D + / D-引脚进入HiZ。 因此,充电器输入源检测完成后,在D + / D-线上的数据传输不应影响充电器IC的操作。
详细可以参考下面的帖子