您好!
我想用2个一样的并口转串口芯片,8位的,这2个并口芯片可以在板子上用5V或者3.3V供电,但其中一块芯片的并口8个引脚输入0和5V的电平,另一块芯片输入0和3.3V的电平,然后数据输出的话就只是0和3.3V的电平给控制端。
不确定VCC如果是3.3V,给0-5V的输入电平,不知道对输出的电平会不会有影响
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想用2个一样的并口转串口芯片,8位的,这2个并口芯片可以在板子上用5V或者3.3V供电,但其中一块芯片的并口8个引脚输入0和5V的电平,另一块芯片输入0和3.3V的电平,然后数据输出的话就只是0和3.3V的电平给控制端。
不确定VCC如果是3.3V,给0-5V的输入电平,不知道对输出的电平会不会有影响
谢谢!
串口是需要什么电平标准的串口,比如LVDS还是其他类型?您是什么应用呢?对速率有什么要求?
有些器件3.3V供电,但5V input tolerance。
串口这边就需要3.3和0的高低电平,在弄一张采集卡,现在把一些控制的状态(0和5V,0和3.3V混用的高低电平),通过并行口输入,出来一致的串行口电平,速率没什么要求,不是高速的。
主要是为了板子上布局简洁,最好都能一致性,不然还要用些电平转换芯片,看着比较乱而已。
谢谢!
目前我看了一下74hc597、74hc165芯片,datasheet上也没找到相关内容,还有哪些芯片,可以混用的?
很抱歉,没有这种串行器,我们主要有很多工业应用上的串行解串,比如以太网,LVDS等这种。
您说的这种0~3.3V,或0~5V并行输入统一输出0~3.3V串行信号的这类器件没有呢。