用ADS1256做数据采集:
设定 PGA =4 ,外部参考电压为2.5V,则满量程输入范围为:-1.25V 到 +1.25V.
现我设定:AINP = AIN1 = 1V, AINN = AIN2 =4V ,AINP - AINN = -3V ,不在 -1.25V到 1.25V 之间,超出满量程输入范围,但采集结果为- 3V ,请问是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通常我们是要求按照芯片电气特性的spec使用, 您现在的用法是在spec范围之外使用,结果是正常的,那这种原因很难分析,就像有些客户在供电电压范围之外使用芯片也能正常工作一样,可能在指定spec的时候有一定的余量吧,但是为了保证芯片长时间的性能,工作,我们还是建议按照datasheet上推荐的电气参数使用。