This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ADS5263使用的疑惑

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

想用ADS5263做一个波形采集器,有几个疑问:

1.手册上介绍的模拟信号都是AC耦合,请问如何设计电路能做到直流耦合?

2.单端时钟输入和差分时钟输入在性能上有何差别?时钟输入可以不用变压器或时钟buffer芯片,直接接FPGA的LVDS输出吗?是否一定需要隔直电容?

3.多通道工作时,各数据输出通道信号线是否需要作等长度控制?

  • 直流耦合就是直接连接

    不一定

    作等长度控制的目的是信号完整性方面的性能, 你可以自己评估

  • 如果两端的电平是匹配的话,可以考虑直流耦合

    不可以用FPGA的LVDS输出做时钟。时钟的主要指标是jitter,FPGA的输出的jitter太差了。

    差分时钟可以到更高的频率,性能也好。

  • 1. 二者电平一致时,既可以DC也可以AC耦合,AC耦合一般用于二者共模电压不一致的场合。

    2. 单端时钟和差分时钟的区别就和单端信号和差分信号区别相同,差分信号的抗干扰能力强,能够有效抑制EMI的影响。

       如果不用单独的时钟芯片提供时钟的话,其他器件时钟输出,满足时钟频率和电平标准也是可以的。尽量jitter要小。

    3. 每个通道因为都是走的差分线,所以尽量做到等长等间距,实在布线布不开,也没办法的哈。 通道间不一定需要等长处理。

  • ADS5263,我是对一些微秒级脉宽的脉冲信号进行波形采样,可否理解为100Mhz采样时钟那点jitter不足以影响波形复原?这样我是不是可以用FPGA内锁相环输出LVDS来作采样时钟?

  • 如果只是关心时域的信号,会有影响,但是应该影响不大。可以试一试