This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助ADS1299的参考电极与偏置电极的理解与使用

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

对于参考电极:结合数据手册与TI工程师一些回复我现在的理解是,差分输入是不需要参考电极的,否则就不能输入差分信号了。如果采用单端输入,那就需要通过SRB2配置一个参考电极,通过SRB1输入到芯片所有通道的负极提供一个参考电压,这个参考电压是电源电压一半作为参考信号。对于偏置电极:我现在的理解是差分输入脑电信号需要一个稳定的共模偏置,这个偏置电极就是提供共模偏置电压的,偏置电压的产生可以外部产生,外部产生是开环的。也可以内部产生,内部产生可以闭环进一步降低共模干扰。

我的结论:差分输入是需要偏置电极不需要参考电极的。

我的问题:如果我采用单端输入是否需要一个偏置电极?

                   具体测量脑电信号的时候偏置电极和参考电极一般接在什么地方?

以上理解有不对的地方请大家指出来,我的问题也请大家帮我解答一下,谢谢!

  • 首先,你可能理解错了,“如果采用单端输入,那就需要通过SRB2配置一个参考电极,通过SRB1输入到芯片所有通道的负极提供一个参考电压,这个参考电压是电源电压一半作为参考信号。”这句话的后半句,请问你从手册哪里得知这个SRB的参考是电源电压的一半。。

  • 差分输入 需要偏置电极,单端输入需要参考电极,也需要偏置电极。具体连接方式可以参考不同的论文和算法。

    偏置电极一直是需要的提供共模反馈,保证共模电压范围并且提供共模抑制比。
  • 我的理解没问题的。这个单端输入的参考电压其实就是偏置电压,参考电极如果来自头部那就是头部的偏置,这个偏置来自偏置电极,一般来说偏置电极设置为电源电压的一半,TI评估板的user guide里面有介绍,也可以是其他值但是要保证不能最终超出测量范围。这个理解了就好,不用纠结。

  • 您好,我买了TI的评估板,发现脑电信号都是直接不经过外部放大进入ADS1299的,虽然有内部PGA,但是放大倍数最多24倍,脑电信号大约几十uV。所以我的疑问是,信号经过外部电路放大处理以后到一个合适的电压值进入ADC会不会更好一些,放大电路不是必须的吗?谢谢
  • 芯片集成了一个BIAS放大器,用以抵抗共模因素,需要接这个。参考手册9.3.2.4.5
  • 您好,经确认ADS1299采集EEG,不需要再经过外部放大器。该信号的差模摆幅可到1mV,接法电路参考数据手册figure 72即可。谢谢。
  • 您好,我最近用TI ADS1299评估板的ADC采集部分和自己的主控部分做了实验。能正确读写寄存器,对芯片配置普通电极输入模式,内部PGA增益设置为1倍然后我用安捷伦信号发生器作为输入,我发现信号幅度大于50mV输入时采集到的结果还是可以接受的但是输入信号幅度低于50mV以后,误差就比较大了,低于20mv完全不对了(当然这很有可能是信号发生器输出信号本身的问题)现在用ADS1299做方案有一个顾虑,就是信号到底要不要在外部先放大的问题,脑电信号是uV级别的,比如20uV即使你内部PGA增益最大24倍,最后送到ADC也只有480uV,不到1mV,我觉得这很容易测不到脑电信号,TI有自己或者你们的客户用这个方案按照数据手册推荐接法不做外部放大做出成品的么?谢谢
  • 具体是哪个客户这样做,我们就没办法提供了。但是我请教过产品线,和深圳医疗对口的技术支持工程师,他们都一致说,脑电是可以是1mV,不需要加放大器。而且采脑电信噪比很关键,加放大器可能会吃掉一部分。
  • 谢谢您的回复,我知道该怎么做了,采用双电源供电以后,可以正常测试到信号发生器产生的mV级别的输入信号了。
  • 您好,请问深圳那边的技术支持要通过什么渠道能够联系,我们在实际应用过程中使用TI的推荐电路,然后测试发现性能远小于手册给的芯片性能,导致产品在实际应用的时候出现较大的问题,表现为输入阻抗不足

  • 其实有任何问题的话,直接发在论坛里就可以的,去英文论坛提问的话会由美国产品线直接负责回复。
    或者你们从代理商渠道也可以联系技术支持的