This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教ADS1292RECG-FE数据采集呼吸速率不对的原因,如何解决问题?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE, ADS1292R

心电呼吸系统相关疑问

你好,我们公司购买了你们公司的ADS1292RECG-FE演示套件,目的是演示监控心电和呼吸速率的参数的。现在有如下疑问希望相关技术人员帮忙解答。

1. 用户使用说明书第6页显示: Four electrode ECG cable support ;

 View six ECG Leads: Lead I, Lead II, Lead III, Lead aVR, Lead aVL, Lead aVF and respiration channel (ADS1292R only) .

但是第39页和40页都是针对4芯线缆的说明和介绍? 请问针对ADS1292RECG-FE同时监控心电和呼吸参数时我应该用4导还是6导的线缆?

我检测的的呼吸速率不准确是我用的9芯4导的线缆。按照用户使用说明书第40页购买的线缆(Figure 48. ECG Cable Drawing)。请问是否应该用6导的线缆? 线缆图纸是什么要求?呼吸速率不对是线缆用的不对的原因吗?

2. 我公司购买了贵公司的ADS1292RECG-FE套件,发现呼吸数据不准确,想请问一下怎么设置参数能得到正确的呼吸数据?

我按照说明书,在电脑没有连接ADS1292RECG-FE的情况下,安装好采集软件,然后用USB转mini USB连接ADS1292RECG-FE和电脑,安装USB驱动。

按照user guide中第40页的9针转4导的线与ADS1292RECG-FE连接,在线缆另一端不接任何设备情况下采集,按道理来说心电和呼吸都应该是0,但实际上软件有两个选项可选(Lead II  /  Respiration),当选择Respiration时,显示Heart rate是0,Respiration rate是110.  也就是说在没有接病人模拟器或者人体时,就有了呼吸参数这个误差,怎么解决这个问题?

问题的原因是什么?

3. 软件中的心电和呼吸怎么分开设置参数? Channel 中的ch1和ch2怎么设置?怎么设置哪一个通道是心电信号,哪一个通道是呼吸信号?

4. 由于呼吸速率数据显示不准确,当我模拟人体检测时,RA肢体夹夹右胳膊、RL肢体夹夹右腿、LA肢体夹夹左胳膊、LL肢体夹夹右胳膊的方式摆放时,心跳速率接近人体正常心跳速率,呼吸不对,正常人呼吸速率是20左右/分钟,可是测量数据显示80左右/分钟。问题原因是什么?

5.我调查研究使用,ADS1292RECG-FE同时检测人体心电和呼吸时,软件如何设置,线缆按照用户使用和说明书第40页9pin 4 导线缆测试呼吸数据不对,如何应对错误呼吸参数?

  • 按照你说的贴的设置了一下,当我模拟人体检测时,RA肢体夹夹右胳膊、RL肢体夹夹右腿、LA肢体夹夹左胳膊、LL肢体夹夹右胳膊的方式摆放时,心跳速率接近人体正常心跳速率,呼吸不对。是否我不应该用肢体夹? 应该用四个心电吸球吸在身上? 还是我设置不对?ADS1292RECF-FE用9芯4导的线缆是不是不对造成的?还有我的设置页面没有RESP2, 而且采集过程中,其他选项都是灰掉的。

    请帮忙解答,谢谢!

  • 你好,根据你的了解,是否有客户在ADS1292RECG-FE的基础上,重新画电路板修改硬件和软件,开发成功针对人体的心电呼吸检测系统的案例吗?
    有人在ADS1292RECG-FE的基础上,重新画电路板修改硬件和软件,开发成功监控小白鼠心电呼吸监控系统的案例吗?
    我想开发出来针对小白鼠的心电呼吸监控系统,如果有开发成功的人员,我想和他交流请教一下。谢谢!