This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM75B,I2C地址问题

Other Parts Discussed in Thread: LM75B

个人DIY项目,需要使用5个温度传数据。

同时我也是电子电路的自学新手(非此专业),还在学习研究中。

通过淘宝购买了5个使用LM75芯片的温度传感器,连接Arduino。

查看Arduino代码库得知此芯片的地址0x48起,至0x4F共有8个。

这是我通过短接连接点,记录下的数据。

接口 端点1 端点2 序号 状态
A0 GND 0x48 1 默认地址,可用
A0 VCC 0x49 2 可用
A1 GND 0x4a 3 不可用
A1 VCC 0x4b 4 可用
A2 GND 0x4c 6 不可用
A2 VCC 0x4d 5 可用
0x4e 7 未知
0x4f 8 可用

问题一:

我使用焊锡将A1与GND连接,在地址0x4A上无读数,在0x48上可能有读数。

将A2与GND连接,在地址0x4C得不到数据,却在0x4F或是0x48上有数据。

这是什么问题导致的呢?

问题二:

在焊接好后A0、A1、A2这些接触点,我使用电工胶布或是纸粘胶 进行连接点保护避免短路。

却导致各芯片的地址发生变化。

即原来芯片地址是0x49的,粘上胶布后,0x49没有读数了,却在0x48或是其他地址出现读数。

问题三:

通过组合,A0、A1、A2与VCC和GND,只有6个组合啊,一条线接6个LM75。

有资料说是可接8个,那是如何设定I2C的地址的呢?