我用的是STM32F407来配置ADS1118的驱动程序,硬件SPI,ADS1118的配置为0x8883(连续模式,AIN0和AIN1差分输入,+/-0.512V,128SPS,ADC模式)。AIN0和AIN1为两路输入信号,当差分电压为0.129V时,经常输出就是一个定值:36802(有时为其他的定值),主程序里面一直进行AD读取。希望各位大大能够帮忙看看,已经研究了好多天了,还是这样子。一直找不到原因。
会不会因为AIN0或者AIN1输入端的ESD二极管导通使得芯片处于被保护状态,输出的数据一直为定值(每一次的定值不一定相同)。
我VDD电压用的是5V,这个应该不会影响吧?芯片手册里面写着电压最大能到5.5V。
测得的各个信号的波形如下所示:
图1 SCLK and DIN
图2 SCLK and NSS信号
图3 SCLK and DOUT
我的SPI驱动代码如下:
volatile uint8_t readata1; volatile uint8_t readata2; volatile uint8_t readata3; volatile uint8_t readata4; volatile uint16_t readata; /******************************************************************** * 名称 : SPI_Configure * 功能 : 配置SPI * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void SPI_Configure(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE); // 使能SPI2时钟 //GPIOB14(MISO) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_14; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//100MHz GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); //GPIOB12(NSS):输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//100MHz GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_12,Bit_SET);//NSS=1; //GPIOB13(SCK),15(MOSI)初始化设置: 复用功能输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15;//PB13,15 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//100MHz // GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);// 初始化 //配置引脚复用映射 //GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_SPI2); //PB12复用为 SPI2 GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource13,GPIO_AF_SPI2); //PB13复用为 SPI2 GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource14,GPIO_AF_SPI2); //PB14复用为 SPI2 GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource15,GPIO_AF_SPI2); //PB15复用为 SPI2 //这里只针对SPI口初始化 RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);//复位SPI2 RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,DISABLE);//停止复位SPI2 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:主SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小: 8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;//串行同步时钟的空闲状态为高电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //数据捕获于第一个时钟沿 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由软件管理 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; //预分频256 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI2 } /******************************************************************** * 名称 : ADS_Read * 功能 : 读取ADS1118 * 输入 : 无 * 输出 : AD返回数据 ***********************************************************************/ int ADS_Read(void) { u16 Data; GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_12,Bit_RESET);//NSS = 0; Data = SPI_RW_Reg(0x8883); GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_12,Bit_SET);//NSS = 1; return Data; } void delay( uint32_t nCount ) { for(; nCount != 0; nCount--) { ; } } //-------------------------------// int8_t SPI_ADS_Send(uint8_t dat) //发送数据 { /* 当 SPI发送缓冲器非空时等待 */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); /* 通过 SPI2发送一字节数据 */ SPI_I2S_SendData(SPI2, dat); /* 当SPI接收缓冲器为空时等待 */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); /* Return the byte read from the SPI bus */ return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); } uint16_t SPI_RW_Reg(uint16_t CofigReg) { delay(10); readata1=SPI_ADS_Send((uint8_t)(CofigReg>>8)); readata2=SPI_ADS_Send((uint8_t)CofigReg); //readata3=SPI_ADS_Send((uint8_t)(CofigReg>>8)); //readata4=SPI_ADS_Send((uint8_t)CofigReg); // readata= ((uint32_t)readata4) | ((uint32_t)readata3<<8) | ((uint32_t)readata2<<16) | ((uint32_t)readata1<<24); readata=( ((uint16_t)readata1<<8) | (uint16_t)readata2 ); delay(1000); return readata; }
主函数的while循环里面一直执行:
delay_xms(100);
ADC_Result=ADS_Read();
LCD_Display();